This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2754-Q1:TRM 中缺少 VTM 寄存器信息

Guru**** 2474160 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1534570/am2754-q1-vtm-register-information-missing-in-the-trm

器件型号:AM2754-Q1

工具/软件:

您好团队:

上述的寄存器信息在 TRM 中不可用  

请求提供相同的寄存器信息

谢谢您、

Priyadarshini U

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Priyadarshini:

    感谢您联系 e2e。

    此问题目前正在处理中、寄存器应在未来的 AM275 TRM 版本中修复。

    现在可以尝试 AM62A、因为它具有相同的 VTM 寄存器和地址。 为方便您使用、这是 VTM 寄存器部分内的一个页面: https://www.ti.com/lit/ug/spruj16b/spruj16b.pdf#page=6699

    感谢您提供关于 TRM 的反馈、感谢您在完成修订过程中耐心等待。

    此致、

    哈雷