This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] 【常见问题解答】DRA821U-Q1:如何使用原生 Linux 驱动程序在 CPSW5G TI EVM 上启用 RGMII2?

Guru**** 2473270 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1534716/faq-dra821u-q1-how-to-enable-rgmii2-on-cpsw5g-for-ti-evm-using-the-native-linux-driver

器件型号:DRA821U-Q1

工具/软件:

如何   使用本机 Linux 驱动程序从 DRA821-Q1 TI EVM 上的 CPSW5G 以太网开关启用 RGMII2 接口?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI SDK 开箱即用、通过 EXENETXPANEVM 从 CPSW5G 启用 QSGMII 接口
    RGMII2 接口仅通过 J7EXPCXEVM 获得支持。 要启用 RGMII2、 需要进行以下器件树修改。

    器件树更改:

    1.修改过度文件 (k3-j7200-evm-quad-port-eth-exp.dtso)、以  在 CPSW5G 上启用 RGMII 接口。
    k3-j7200-evm-quad-port-eth-exp.dtso

    2.  在 k3-j7200-common-proc-board.dts 文件中添加上述覆盖层中的参考引脚多路复用节点

    3. 在 设备树中配置适当的延迟参数以匹配 PHY 时序要求。


    参考测试日志:

    1. Ping 测试:

    成功的 ping 响应可确认基本连接和接口功能。



    2. iperf 测试:

    Ieprf 测试确认链路以 1Gbps 速度运行、验证 RGMII2 的完整吞吐量能力。



    有关 RGMII 时钟延迟配置的更多详细信息、请参阅 TI 常见问题解答: 如何在 J7 器件上配置 RGMII 时钟延迟