This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:DO-178B C 级

Guru**** 2418030 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728, TDA4AP-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1529054/am5728-do-178b-level-c

器件型号:AM5728
Thread 中讨论的其他器件: TDA4AP-Q1

工具/软件:

您好、

我正在使用 TI-Linux 的 AM5728 工作、我需要认证我的应用是否符合 TI-178B C 级 DO-178B 标准  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sasi:

    遗憾的是、我们的 ti-Linux 分支没有经过安全认证。

    AM57x 器件没有将安全软件作为我们的目标之一。 也可以使用其他处理器。 这是新设计吗?

    -Josue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您可以推荐特定的处理器吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sasi、

    我会将该主题重新分配给合适的工程师进行讨论。  

    此致、

    Josue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sasi:

    正如 Josue 所说、我们的 AM57x 上没有功能安全认证软件。 话虽如此、我们 TDA4x 系列的所有处理器都通过了功能安全认证。 我们的第三方供应商应能够帮助您达到您期望的特定安全标准。  请参阅 TI.com 查看我们 TDA4x 系列产品、了解详情并查看哪些产品更适合您的应用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Saravan、

    感谢您的答复、我看到了 TDA4x 系列的处理器列表、我可以继续使用 TDA4AP-Q1 Soc。 关于认证、该 SoC 仅包含 IEC 61508-1:2010、IEC 61508-3:2010、ISO 26262-2:2018、ISO 26262-6:2018 和 ISO 26262-8:2018、它们相对等于 DO-178B、但认证不适用于这个特定的处理器  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请提供任何答复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sasi、  

    请参阅 https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1534402/tda4ap-q1-do--–178b-support

    此致、

    Josue