This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4AP-Q1:DO - 178B 支持

Guru**** 2473270 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1534402/tda4ap-q1-do---178b-support

器件型号:TDA4AP-Q1
主题:AM5728 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

在以下主题中、我选择了一个器件型号、 我是否必须为 DO178B 购买单独的操作系统、如果是这样、那么 AM5728 也可以进行相同的操作

 e2e.ti.com/.../5898152

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sasi、

    Q1 器件型号应执行 扩展温度和可靠性测试

    DO - 178B 的支持在软件中完成、但遗憾的是、并非 TI 免费提供的任何软件。 您必须联系  已有使用我们的器件部署符合此规范的软件的历史的第三方、如 Green Hills 或 Wind River。

    对于 AM57x、您可以前往上面的 Wind River 或 SysGO

    此致、

    -Josue