This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7-Q1:AM62A OSPI NAND 可确保数据可靠性

Guru**** 2419530 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1518631/am62a7-q1-am62a-ospi-nand-ensure-data-reliability

器件型号:AM62A7-Q1
Thread 中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具/软件:

Vaibhav、  

在我们上次会议的基础上、提出使用 OSPI NAND 是一项节省成本的措施。 但是、我们需要证据来确保数据的可靠性、特别是在引导固件方面。 请提供文档或测试结果、说明在将 AM62A 与 OSPI NAND 搭配使用(例如引导保护机制,ECC,磨损均衡等)时如何维护数据完整性

【常见问题解答】AM62A7:NAND 闪存器件的坏块实现 — 处理器论坛-处理器 — TI E2E 支持论坛

特定坏块管理具有哪些功能、例如闪存坏块中的数据存储、以及这部分数据是否直接丢失。 另一个问题是、如果地址块损坏、代码是否仍然可以启动。我可以看到我们可以在 ROM 代码上支持 BBM、但我需要更多详细信息、以便确认存储在 NAND 中的二进制文件不会丢失。 它可以确保仍然正常引导。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请允许我在某个时候提出解释。

    谢谢、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    下面是我的解释、您可以向客户提出。

    我希望您也参考我的常见问题解答、您在查询说明中提到了这个问题解答。

    除此之外、我已与 ROM 小组讨论、并确认坏块管理确实得到支持。

    因此、假设在执行 UART uniflash 时、您应该以特定偏移处刷写映像。 假设此偏移量落在错误的块上、因此下一个良好的块将用于刷写映像。

    假设 ROM 应从此特定偏移引导、那么 ROM 还将处理坏块、并考虑下一个良好块(存储所需映像的位置)进行引导。

    总之、在引导期间以及针对应用时都支持 BBM。

    希望这与我们今天的呼吁一起澄清你的疑虑。

    此致、

    Vaibhav