请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMDXIDK5718 工具/软件:
我昨天购买并收到了 TMDXIDK5718。 (订单号:T05811342)今天、我们尝试运行它、但它不起作用。 据我从板上的 LED 可以看出、它看起来就像没有插入 Micro SD 卡时一样、所以我们检查了卡插槽、发现它有问题。 由于插槽端子向上弯曲、因此插槽端子似乎未与 SD 卡接触。 因此、我们想用另一块新电路板代替它。 我们应该如何继续?