This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] 【常见问题解答】TDA4AEN-Q1:如何使用原生 Linux 驱动程序在 CPSW3G 上启用 SGMII 支持?

Guru**** 2473270 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1534660/faq-tda4aen-q1-how-to-enable-sgmii-support-on-cpsw3g-using-native-linux-driver

器件型号:TDA4AEN-Q1

工具/软件:

在本机 Linux 驱动程序中为 CPSW3G 启用或激活 SGMII 接口支持的过程是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    默认情况下、SGMII 不 作为受支持的功能包含 在 CPSW 驱动程序和 PHY 选择中。 此外、   TI SDK 中不存在所需的器件树参考。

    要在本机 Linux 驱动程序中启用或激活对 CPSW3G 的 SGMII 支持、 需要对驱动程序进行以下修改和器件配置更改。

    驱动程序更改:  

    文件: drivers/net/ethernet/ti/am65-cpsw-nuss.c

    static const struct am65_cpsw_pdata am64x_cpswxg_pdata = {
    	.quirks = AM64_CPSW_QUIRK_DMA_RX_TDOWN_IRQ | AM64_CPSW_QUIRK_CUT_THRU,
    	.ale_dev_id = "am64-cpswxg",
    	.fdqring_mode = K3_RINGACC_RING_MODE_RING,
    +	.extra_modes = BIT(PHY_INTERFACE_MODE_SGMII),
    };


    文件: drivers/phy/ti/phy-gmii-sel.c
    struct phy_gmii_sel_soc_data phy_gmii_sel_soc_am654 = {
        .use_of_data = true,
        .regfields = phy_gmii_sel_fields_am654,
    +   .extra_modes = BIT(PHY_INTERFACE_MODE_SGMII),
    };


    文件: drivers/phy/ti/phy-j721e-wiz.c
    case AM64_WIZ_10G:
        if (wiz->lane_phy_type[lane] == PHY_TYPE_PCIE)
        return regmap_field_write(wiz->p0_fullrt_div[lane], 0x1);
    +    if (wiz->lane_phy_type[lane] == PHY_TYPE_SGMII)
    +    return regmap_field_write(wiz->p0_fullrt_div[lane], 0x2);
        break;


    器件树更改:

    要在 SGMII 模式下启用 CPSW3G MAC 端口 1、需要添加以下器件树配置。

    &cpsw3g {
    	status = "okay";
    };
    
    &cpsw3g_mdio {
    	status = "okay";
    	pinctrl-names = "default";
    	pinctrl-0 = <&mdio_pins_default>;
    	reset-post-delay-us = <12000>;
    
    	cpsw3g_phy0: ethernet-phy@1 {
    		reg = <1>;
    	};
    };
    
    &cpsw_port1 {
    	status = "okay";
    	phy-mode = "sgmii";
    	mac-address = [00 00 00 00 00 00];
    	phys = <&phy_gmii_sel 1>,<&serdes1_sgmii_link>;
    	phy-names ="portmode","serdes";
    	phy-handle = <&cpsw3g_phy0>;	
    };
    
    &cpsw_port2 {
    	status = "disabled";
    };
    
    
    &serdes_ln_ctrl {
    	idle-states = <J722S_SERDES0_LANE0_USB>,
    		      <J722S_SERDES1_LANE0_QSGMII_LANE1>;
    };
    
    &serdes1 {
    	serdes1_sgmii_link: phy@0 {
    		reg = <0>;
    		cdns,num-lanes = <1>;
    		#phy-cells = <0>;
    		cdns,phy-type = <PHY_TYPE_SGMII>;
    		resets = <&serdes_wiz1 1>;
    	};
    };


    确保根据电路板的引脚配置和硬件设置、更新器件树中适当的 PHY 和 GPIO 特定配置。