This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7-Q1:用于 DSP 开发的评估板

Guru**** 2474630 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62A7-Q1, SK-AM62A-LP, AUDIO-AM275-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1533759/am62a7-q1-evaluation-board-for-dsp-development

器件型号:AM62A7-Q1
主题中讨论的其他器件: SK-AM62A-LP

工具/软件:

你(们)好

我正在寻找评估板、以便开始在 AM62A7-Q1 或类似产品上进行开发、尤其是在 DSP C7xxx 处理器上。

 SK-AM62A-LP 是否可以用于此目的?  

谢谢、

Alon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alon、

    可通过我们的新器件 ( AUDIO-AM62D-EVM 和 AUDIO-AM275-EVM ) 评估用于音频处理的 C7x DSP。

    此致、
    Krithika.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Ravi 的快速响应。
    我需要在 AM62x 上评估 DSP。 我看到只有一个基于 AWE 的 SDK 用于 AUDIO-AM62D-EVM 。
    我不熟悉 AWE。

      此 EVM 是否有 FreeRTOS SDK?     

    AWE SDK 是否 支持将 Code Composer 软件集成到 AWE 平台?     

    此致、
    Alon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alon、

    是的、可以通过以下链接获取 AM62D FreeRTOS SDK、请发送访问申请:
    https://www.ti.com/secureresources/AM62D-FREERTOS-RESTRICTED-SDK

    AWE SDK 是否 支持将 Code Composer 软件集成到 AWE 平台?     
    [/报价]

    AWE SDK 中的 Audio app 不是 CCS 工程、因此可以使用任何代码编辑器在音频应用中进行修改。 您需要使用 gmake/make 生成音频应用程序。 然后可使用 CCS 加载、刷写和调试应用程序二进制文件。

    此致、
    Krithika.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ravi  

    您的帮助非常有帮助