工具/软件:
嗨、大家好
我想 将 IGH 堆栈与 SK-AM62B-P1 一起使用、 我 现已安装了 tisdk-debia-Trixie-am62xx-EVM-11.00.09.04.wic.xz。
我尝试使用此链接方法、但失败了。
(+)【常见问题解答】如何为 TI 微处理器构建本机 IGH EtherCAT 堆栈? -处理器论坛 — 处理器- TI E2E 支持论坛
我想交叉编译 Ubuntu 中的内核并安装它,是这样的,如果你可以给我一些帮助,我不是很擅长 Linux。
谢谢大家。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
嗨、大家好
我想 将 IGH 堆栈与 SK-AM62B-P1 一起使用、 我 现已安装了 tisdk-debia-Trixie-am62xx-EVM-11.00.09.04.wic.xz。
我尝试使用此链接方法、但失败了。
(+)【常见问题解答】如何为 TI 微处理器构建本机 IGH EtherCAT 堆栈? -处理器论坛 — 处理器- TI E2E 支持论坛
我想交叉编译 Ubuntu 中的内核并安装它,是这样的,如果你可以给我一些帮助,我不是很擅长 Linux。
谢谢大家。
您好、陶阳、
我尝试使用此链接方法、但失败。
您能描述在哪一步出现故障以及发生故障的输出是什么吗?
我想交叉编译 Ubuntu 中的内核并安装它,是好的,如果你可以给我一些帮助,我不是很擅长 Linux。[/报价]通常、要交叉编译内核、请尝试按照从 https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM62X/latest/exports/docs/linux/Foundational_Components_Kernel_Users_Guide kernel.html#preparing-to-build 开始的步骤 进行操作、然后按照“准备构建“步骤完成至“安装内核“的最后一步。
就 IGH 堆栈的交叉编译而言,虽然我自己没有尝试过,只尝试直接在目标上进行构建,但我怀疑常见问题中从开始到“安装新内核“的步骤可能需要交叉编译。 后续步骤可能需要一些附加选项(例如./configure 步骤)来启用交叉编译。 因此、我建议仍在目标的基础上继续努力。
-道林
我想交叉编译 Ubuntu 中的内核并安装它,是这样的,如果你可以给 我一些帮助,我不是很擅长 Linux。
谢谢你的回复。我没有完成安装 sk-igg.p1 的帮助,请直接为我提供一个很好的安装说明。除非您熟悉 Linux、否则不应尝试使用 IGH 堆栈。 这是一个开源项目、需要具备基本的 Linux 知识(包括内核)。 它不是 TI 直接支持的产品。 我建议查看具有商业支持的商业 EtherCAT 主站解决方案。 例如 https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1424136/faq-how-to-setup-an-ethercat-network-using-ti-processors 上提到的 Acontis 和 IBV 。
Pekka