工具/软件:
问题:CPSW 驱动程序以及极短或较长的以太网帧丢失。
----------------------------------------------------------------------------------------
-板卡:TMDS64EVM
- CCS:12.5
- SDK:mcu_plus_sdk_am64x_10_01_00_32
尊敬的团队:
我们遇到 CPSW 驱动程序问题。 我们的网络服务器(基于 A53 的“enet_layer2_cpsw"示“示例示例)有时无法检测传入的以太网帧。
只有当传入的数据包长度非常短(例如,带有 66 字节的 TCP/SYN)或大于 1460 字节(我们的固件更新)时、才会出现此问题。
我已经使用 TMDS64EVM 和原始示例“...\networking\enet\core\examples\enet_layer2_cpsw\am64x-evm\a53ss0-0_freertos\gcc-aarch6"进行“进行了验证。 也存在同样的问题(参见下图)。 我将 12 个以太网电报发送到 AM64X-EVM(在 4 个长度为 1490 字节的相同帧后、始终暂停 10 秒;这些电报以灰色显示)。 TMDS64EVM 仅发送 3 个帧、而不是 12 个帧(电报显示为黑色)。
我不知道是否需要更改某些设置、因为数据包较小、较大。 可以帮帮我吗?
提前感谢您。
Nguyen、Duy Trung