This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM62P:未按预期触发 MCU_RTI0/WKUP ESM0 事件

Guru**** 2477065 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1526408/processor-sdk-am62p-mcu_rti0-wkup-esm0-event-not-triggered-as-expected

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM62P

工具/软件:

我正在使用 MCU_RTI0 作为我的程序看门狗、已使用以下配置和回调初始化 WKUP ESM0。

有时我可以看到触发 ESM 事件并成功触发回调、但大多数情况下、它不是在 RTI0 超时之后、不会通过验证计数器值来触发回调。

我在 MCU+ SDK 示例中没有看到这种行为、仅会在我自己的环境中出现。  

如果知道如何继续进行检查、我可以使用与示例代码类似的相同编译器、编译器选项、链接器。

静态 SDL_ESM_CONFIG RTI_Test_esmInitConfig_wkup =
  .esmErrorConfig =0U3U}、/*自检错误配置*/
  .enableBitmap =0x00000007u、0x00000000u、0x00200000u、0x00000000u
           0x00000000u0x00000000u
           }、
  /**<启用所有事件:计时器和自检 事件除外、*/
  /*  和主 ESM 输出。根据 esmErrorConfig 配置以测试高或低优先级事件。*/
  .priorityBitmap =0x00000007u、0x00000000u、0x00200000u、0x00000000u
            0x00000000u0x00000000u
            }、
  /**<根据 esmErrorConfig 配置以测试高或低优先事件。 */
  .errorpinBitmap =0x00000007u、0x00000000u、0x00200000u、0x00000000u
             0x00000000u0x00000000u
            }、
  /**<所有事件的高优先级: */
};
int32_t SDL_ESM_applicationCallbackFunction2 (SDL_ESM_Inst esmInstSDL_ESM_IntType esmIntrType、
            uint32_t grpChannel、 uint32_t index、uint32_t intSrcvoid *arg)
  uint32_t intrStatus = 0

  Mooncount++
  isrFlag = RTI_ESM;   

  SDL_RTI_getStatus (SDL_INSTANCE_MCU_RTI0_CFG、&IntrStatus);
  SDL_RTI_clearStatus (SDL_INSTANCE_MCU_RTI0_CFG、IntrStatus);
  
  /*清除 ESM 中的错误引脚*/
  SDL_ESM_clrNError (SDL_ESM_INST_WKUP_ESM0);

  //WDOG0_IRQs Handler_Wrapper ();

  返回 SDL_PASS;
}
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 RTI0 配置后添加了一个小延迟、 SDL_RTI_CONFIG ()

    然后一切都运行良好、不确定原因、数据表中没有任何提到需要等待配置稳定或填充的内容

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    那么一切都很完美、不知道为什么、数据表中没有提到需要等待配置稳定或填充的任何内容

    使用调试编译(-O0 标志)时是否需要此延迟? 或者仅在释放模式下观察到问题吗?

    此致、

    Nihar Potturu。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的构建始终使用操作系统、是否应该尝试使用 O0?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    是的、您可以使用 O0 代替它吗? 这将有助于识别这是否是编译器优化问题。

    此致、

    Nihar Potturu。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nihar、

    我已尝试从构建中删除-os、但仍然遇到同样的问题