This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6441:请解释除 AM62L 外的 Sitara 无法将多个器件连接到 OSPI 的基本原因。

Guru**** 2473270 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62L, AM6442

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1533216/am6441-please-explain-the-fundamental-reason-why-sitara-other-than-am62l-cannot-connect-multiple-devices-to-ospi

器件型号:AM6441
主题中讨论的其他器件:AM62LAM6442

工具/软件:

大家好!

我阅读了以下常见问题解答。

【常见问题解答】AM625/AM623/AM620-Q1 / AM62L/AM62Ax/AM62D-Q1/AM62Px 定制电路板硬件设计的设计建议/常见错误–OSPI/QSPI 存储器接口 — 处理器论坛-处理器 — TI E2E 支持论坛

【常见问题解答】AM62L (AM62L32、AM62L31) 定制电路板硬件设计–OSPI0 接口实现(在 TMDS62LEVM 上)指南 — 处理器论坛-处理器 — TI E2E 支持论坛

报告指出、除 AM62L 外的 Sitara 无法将多个器件连接到 OSPI。
原因如下所述。

它表示此问题已通过 AM62L 解决、但进行了哪些设计更改?
我认为这是一个设计错误、即使是 SPI、也无法使用 CS。

我在以下 E2E 中询问了这一点、但收到的答案很模糊。

这是不是一个不能公开的问题?

此致、

ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ito、

    感谢您的查询。

    [引述 userid=“584182" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1533216/am6441-please-explain-the-fundamental-reason-why-sitara-other-than-am62l-cannot-connect-multiple-devices-to-ospi

    我在以下 E2E 中询问了这一点、但收到的答案很模糊。

    这是不是一个不能公开的问题?

    [/报价]

    我不确定您是否有机会查看我在其他主题中链接的 AM62L 文档。

    AM62L OSPI0 接口可通过 2 种方式使用

    1.类似于 AM6442 OSPI0

    在这种情况下、OSIP0 接口可以连接到 x1 器件、LBCLKO 可以用作环回时钟。

    可以使用连接了环回时钟且具有 DQS 或 QSPI 器件的 OSPI 器件。

    2.增强了 AM62L OSPI0 以支持 2 个器件

    其中一个连接器件在接口时钟中连接到 OSPI0 时钟、并可以使用 DQS 进行连接。

    OSPI0_LBCLK0 是接口时钟。 所连接器件的运行存在一些限制、但可以用作第二个 OSPI/QSPI 接口。

    注意:AM62L EVM 中已实现了 x2 个设备访问。

    在 AM64x 中、OSPI0_LBCLK0 未设计为接口时钟。

    由于与信号完整性相关的问题会影响性能、我们不建议将 OSPI0_CLK 连接到多个所连接器件。

    其他主题对此进行了详细说明。

    此致、

    Sreenivasa.