This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J784S4XEVM:错误路由主域的事件/中断

Guru**** 2416280 points
Other Parts Discussed in Thread: J784S4XEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1488498/j784s4xevm-error-routing-events-interrupts-from-main-domain

器件型号:J784S4XEVM

工具/软件:

您好:

我正在开发 J784S4XEVM 板、目前重点介绍中断聚合器 (INTA) 和中断路由器 (INTRTR) 驱动程序。

我遇到了可以从成功路由中断的问题 GPIOMUX_INTRTR0 从配置时的实例 多个实例 、但在从配置时不能 主域

同样、我在处理时也会遇到相同的问题 来自 NAVSS0_UDMASS_INTA_0 的全局事件。 我通过配置来管理事件映射 GLOBAL_EVENT_SEVT 表中的电气特性表 多个实例 ,但不是从 主域 。 这可能是什么原因造成的?

我已经检查了 资源管理器 一切看起来都是正确的。

我怀疑其他组件也可能受到此问题的影响。 我应该采取哪些措施来解决此问题?

任何见解或指导都将非常感谢。

谢谢!



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能否确认您使用的是 RTOS 以及哪个 SDK 版本?

    我遇到了一个问题、无法从成功路由中断 GPIOMUX_INTRTR0 从配置时的实例 多个实例 、但在从配置时不能 主域 .

    您能否阐明您是指 在主域 R5F 上运行应用或 路由主域 GPIO 时遇到了问题?  

    您是否运行过 GPIO led 闪烁示例并逐步执行代码? PDK 中的此示例显示了如何在 MCU 和主 R5F 内核上为 WKUP 和 Main 域 GPIO 设置和路由中断。

    同样、我在处理时也遇到了同样的问题 来自 NAVSS0_UDMASS_INTA_0 的全局事件。 我通过配置来管理事件映射 GLOBAL_EVENT_SEVT 表中的电气特性表 多个实例 ,但不是从 主域 。 这可能是什么原因造成的?

    我将邀请一位专家单独帮助解决这个问题。

    谢谢、

    Neehar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您能否确认您正在使用 RTOS 以及哪个 SDK 版本?

    负、我运行的是裸机应用程序。

    您是否运行过 GPIO LED 闪烁示例并逐步执行代码? PDK 中的此示例显示了如何在 MCU 和主 R5F 内核上为 WKUP 和 Main 域 GPIO 设置和路由中断。

    配置时遇到问题 GPIOMUX_INTRTR0 。 从配置此中断路由器时没有问题 R5F MCU 内核 。 但是、从配置此中断路由器 R5F 主内核 似乎有问题。 我在中断路由器的所有实例上进行了测试、并在以下实例中注意到了相同的问题: WKUP_GPIOMUX_INTRTR0  MAIN2MCU_LVL_INTR0 MAIN2MCU_PLS_INTR0

    您能解释一下您 在主域 R5F 上运行应用程序或 路由主域 GPIO 时是否遇到问题?  [/报价]

    感谢这个例子! 我看着她的眼睛 GPIO_OTG_Test_App Baremetal_Led 从执行的应用程序 R5F 主内核 我注意到中断配置是由 sciserver 完成的、因此我假设由完成 R5F MCU 内核 。 是否有任何其他方法直接从执行该操作  R5F 主内核

    谢谢、

    Mathuran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mathuran:

    让我再深入研究一下、然后再联系您。  

    谢谢、

    Neehar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mathuran:

    但是、从配置此中断路由器 R5F 主内核 似乎有问题。 我在中断路由器的所有实例上进行了测试、并在以下实例中注意到了相同的问题: WKUP_GPIOMUX_INTRTR0  MAIN2MCU_LVL_INTR0 MAIN2MCU_PLS_INTR0 .

    如果您在 R5F 主内核上运行此应用并为主 GPIO 设置中断、则只需要使用 GPIOMUX_INTRTR0 中断路由器。 除非您尝试中断主 GPIO 的 MCU 内核、否则不需要 MAIN2MCU。

    是否有任何其他方法可以直接从执行此操作  R5F 主内核 ?

    请查看以下文档。 我们使用对 MCU1_0 上运行的 sciserver 的 sciclient 请求来执行所有中断注册。 这是我们在所有示例中的标准方法。 我们不支持  直接从主 R5 内核执行中断注册的方法、因为需要在 MCU1_0 上运行 SYSFW。

    谢谢、

    Neehar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Neehar、

    非常感谢您提供的信息。 这是非常清楚的!


    同样、我在处理时也遇到了同样的问题 来自 NAVSS0_UDMASS_INTA_0 的全局事件。 我通过配置来管理事件映射 GLOBAL_EVENT_SEVT 表中的电气特性表 多个实例 ,但不是从 主域 。 这可能是什么原因造成的?


    您是否了解有关此问题的更多详细信息?

    谢谢、

    Mathuran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mathuran:

    是的、很抱歉耽误你的时间。 我将请一位专家对此作出答复。

    谢谢、

    Neehar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mathuran:

    [引述 userid=“639326" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1488498/j784s4xevm-error-routing-events-interrupts-from-main-domain

    我已经检查了 资源管理器 一切看起来都是正确的。

    [/报价]

    您是否对默认 rm 板配置进行了任何更改?

    您遇到过哪个主域内核问题?

    谢谢、

    Neehar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    很抱歉耽误你的时间。

    我使用的是默认 rm 电路板配置。

    我的所有 MAIN 域内核都存在此问题。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mathuran:

    您是否检查了 Sciclient_rmGetResourceRange () API 的响应、以确认是否为主域分配了资源?

    此外、能否提供用于设置事件的配置和代码 NAVSS0_UDMASS_INTA_0  供电?

    谢谢、

    Neehar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mathuran:

    接下来、该问题是否仍然存在?

    谢谢、

    Neehar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我通过将所有资源分配给所有主机来修改发送到 TIFS 的默认资源管理器配置。 因此、每个主机现在都应该可以访问所有资源。

    很遗憾、我无法提供源代码。

    但是、您能否测试或分享一个成功配置的简单示例 GLOBAL_EVENT_SEVT的表 NAVSS0_UDMASS_INTA_0A72 内核提供实例?

    谢谢、

    Mathuran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mathuran:

    让我试着看看我们是否有一个例子,我会回来给你。

    谢谢、

    Neehar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Neehar、

    有新消息吗?

    谢谢、

    Mathuran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mathuran:

    您是否检查了 Sciclient_rmGetResourceRange () API 的响应、以完全确认资源是否已分配给主域?

    谢谢、

    Neehar