This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:CSI0 摄像头

Guru**** 2473470 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1533958/tda4vm-csi0-camera

器件型号:TDA4VM

工具/软件:

您好 TI

SDK8.6

打开了 2. 各种型号的摄像头  CSI1  接口:

640x480_raw12  * 1 -> VC0 -> Capture 应用程序是  RAW_ CAM1_APP

1920x1080 UYVY  * 1 -> VC1 -> Capture 应用程序是  Yuyv_ CAM2_APP

1.当只运行 RAW_CAM1_app/yuyv_CAM2_app 时,它运行良好。

2.当首先执行 RAW_CAM1_APP、然后执行 Yuyv_CAM2_APP 时、Yuyv_CAM2_APP 无法捕获数据、RAW_CAM1_APP 也将停止捕获。

3.为什么不能有两个独立的应用程序 采集数据

我们有多个摄像头、正在使用 APP_MULTI_cam 所有硬件。 我们如何在上使用两个应用程序 CSI1 来收集摄像头数据 不同 同时传输数据格式?

您能给我发送补丁或线程吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Barry:

    您可以在运行 2 个应用程序时共享日志(主机和远程内核日志)吗?

    此致、
    Gokul