This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7:摄像头颜色不正确

Guru**** 2473270 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1533595/am62a7-camera-colors-incorrect

器件型号:AM62A7

工具/软件:

尊敬的 TI 专家、

我使用 imx219 在没有 ISP 处理的情况下捕获图像、除了稍微灰色以外、颜色都是正确的。

但是、当我使用 ov0x3c 在没有 ISP 处理的情况下捕获图像时、颜色不正确。

例如、黄色变为蓝色、蓝色变为黄色、但黑色和白色不反转。

在这种情况下、我是否可以使用 DCC 来调整颜色? 还是需要在代码级别解决问题?

这是我的 pic 文件。

此致、

Meng

e2e.ti.com/.../pic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的孟先生:

    您很可能误解了 OX3C 传感器的原始图像。 请确保在查看工具中使用与传感器相同的 Bayer 格式。 例如、如果 OX3C 输出 RGGB 格式、则您的工具应使用 RGGB。

    此致、

    建中