This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:TMDSEMU560V2STM-U - XDS560V2 系统跟踪连接器

Guru**** 2473270 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSEMU560V2STM-U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1533791/am6442-tmdsemu560v2stm-u---xds560v2-system-trace-connector

主题中讨论的其他器件:TMDSEMU560V2STM-U

工具/软件:

尊敬的团队:

我们计划使用 TMDSEMU560V2STM-U 仿真器来满足客户要求。 我知道仿真器端有 QSH 系列连接器。 那么、我可以 在定制板中使用 QTH-030-01-QTH-030 L-D-A 吗?

此致、

Srikanth Kacchu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否计划使用调试器中的并行跟踪缓冲区功能来捕获跟踪数据? 提出这个问题的原因是、很少有客户在设计一个系统、可以 为该功能保留与并联布线关联的 26 个引脚。 大多数客户决定使用小得多的内部跟踪缓冲区、并通过 JTAG 扫描引脚以慢得多的速率导出数据。 如果是、您更喜欢使用 60 引脚转 14 引脚或 20 引脚适配器来连接到系统、在这种情况下、您只需实现 14 引脚或 20 引脚接头来连接调试器。

     如果您仍需要了解此问题的答案、则需要联系 Blackhawk。 Blackhawk 为 TI 制作调试器。 他们应该能够为这些类型的问题提供支持。  https://www.blackhawk-dsp.com/

    此致、
    Paul