This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62-LP:不使用外部存储介质、将 Linux 映像和根文件系统刷写到 eMMC

Guru**** 2416110 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM62-LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1531577/sk-am62-lp-flashing-linux-image-and-root-filesystem-to-emmc-without-using-external-storage-media

器件型号:SK-AM62-LP

工具/软件:

您好、

我们计划基于 SK-AM62-LP 开发套件开发一个仅使用 eMMC 存储的定制板。

为了尽可能减少 BOM、我们打算避免使用 SD 卡和以太网等额外接口。

您能否分享将 Linux 和根文件系统从主机直接完全刷写到 eMMC 的方法、而无需使用任何其他存储介质?

此致、

Gopal Sharma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gopal:

    如果您计划在板上提供 USB0 端口、可以使用 DFU 来下载 Linux 映像并将其刷写到 eMMC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bin Liu:

    在 SK-AM62-LP 中、USB0 通过 FTDI 芯片进行路由、我们不计划在我们的定制电路板上使用该芯片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gopal:

    FTDI 芯片不路由到 SK-AM62-LP 上的 AM62x USB0 接口。 而是将 FTDI 连接到 AM62x 的 4 个不同 UART 端口。

    AM62x USB0 路由到 SK-AM62-LP 上的 USB Type-C 连接器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bin Liu:

    感谢您的支持

    明白了 — 我最初认为 USB0 指的是ttyUSB0 FTDI 芯片提供的 Linux 控制台。

    是否可以使用串行通信将所有必要的文件(例如引导文件,根文件系统和 M4F 固件)传输到 eMMC?

    此致、
    Gopal Sharma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gopal:

    从技术上讲、使用串行端口是可行的、但由于 UART 控制台仅以 115200 波特率运行、下载数百兆字节的 Linux 映像文件需要很长时间、这是不切实际的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bin Liu:

    很抱歉耽误你的时间。 我们当时与硬件团队讨论了这个问题。

    您能否建议一种将映像刷写到 eMMC 所需的硬件元件极少的方法、对于生产和开发都是实用的?

    我们正在开发一种基本上只需要 MIPI-CSI-2 摄像头的低成本产品。

    此致、
    Gopal Sharma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我推荐使用 USBDFU(器件模式下的 USB0 端口)。