This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:用于 SK-TDA4VM 的推荐解串器板+多摄像头 FPD-Link 设置

Guru**** 2473270 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-TDA4VM, DS90UB960-Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1533603/tda4vm-recommended-deserializer-board-for-sk-tda4vm-multi-camera-fpd-link-setup

器件型号:TDA4VM
主题中讨论的其他器件: DS90UB960-Q1EVM

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我正在使用 SK-TDA4VM EVM 进行一个 4 摄像头输入工程、我想连接多达 4 个 FPD-Link III 摄像头、这可能是带有 UB953 串行器的 IMX390 模块。

我查阅了 TI 文档、并认为 DS90UB960-Q1EVM 可能是一款不错的解串器选择、因为它支持多个 FPD-Link 输入和 MIPI CSI-2 输出。

您能否帮助确认:

DS90UB960-Q1EVM 是否正式与 SK-TDA4VM 兼容?
2. 可以将 DS90UB960-Q1EVM 直接连接到那里吗 SK-TDA4VM 上的 J24 全部使用 同时 4 个摄像头输入 进行通信?
3.在将 UB960 电路板与 SK-TDA4VM 配合使用时、TI 是否提供任何示例器件树、参考软件或 EdgeAI PSDK 支持?

非常希望就此设置推荐的解串器板提供任何指导。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhiyang Jin:

    [quote userid=“660438" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1533603/tda4vm-recommended-deserializer-board-for-sk-tda4vm-multi-camera-fpd-link-setup DS90UB960-Q1EVM 是否正式与 SK-TDA4VM 兼容?
    [/报价]

    我尚未测试  DS90UB960-Q1EVM、但 已经测试并支持 Fusion 1 和 Fusion 2 电路板(使用 DS90 解串器)。 另一种选择是 Arducam 的微型融合板。

    [quote userid=“660438" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1533603/tda4vm-recommended-deserializer-board-for-sk-tda4vm-multi-camera-fpd-link-setup  是否可以将 DS90UB960-Q1EVM 直接连接到 SK-TDA4VM 上的 J24 全部使用 同时 4 个摄像头输入 进行通信?
    [/报价]

    它应该是。

    [报价 userid=“660438" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1533603/tda4vm-recommended-deserializer-board-for-sk-tda4vm-multi-camera-fpd-link-setup

    3.在将 UB960 电路板与 SK-TDA4VM 配合使用时、TI 是否提供任何示例器件树、参考软件或 EdgeAI PSDK 支持?

    [/报价]

    融合 2 电路板的设备树位于 ti-linux-kernel 中。

    此致、
    Jared