This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6422:连接未使用的处理器 IO、电源引脚或 NC 引脚

Guru**** 2550470 points
Other Parts Discussed in Thread: AM6422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1534012/am6422-connecting-unused-processor-ios-or-power-pins-or-nc-pins

器件型号:AM6422

工具/软件:

你(们)好


我想问一下如何处理 AM6422 上的未使用引脚。
如果未使用 MMC1 功能、是否可以将相关引脚保持开路?
此外、如果引脚保持开路、这些引脚的建议配置设置是什么?

提前感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Shimon Tsukamoto

    感谢您的查询:

    请参阅数据表中引脚连接开始和结束部分的注释。

    5.4 引脚连接要求
    本节介绍了具有特定连接要求的封装焊球的连接要求
    以及未使用的封装焊球。
    注释
    必须为所有电源焊球提供建议运行中指定的电压
    条件部分中找到、除非另有说明。
    注释
    需要补充说明的是、“保持未连接状态“或“无连接“(NC) 表示不可能有信号布线
    连接到这些器件焊球编号。

    注释
    内部拉电阻器很弱、可能无法提供足够的电流来保持有效的逻辑电平
    来满足某些工作条件。 当连接到有漏电的元件时、可能会出现这种情况
    逻辑电平相反、或者当外部噪声源耦合到连接到焊球的信号布线时
    它们仅由内部电阻器拉至有效逻辑电平。 因此、需要外部拉电阻
    建议在具有外部连接的焊球上保持有效的逻辑电平。
    许多器件 IO 默认处于关闭状态、可能需要保持外部拉电阻
    任何所连接器件的输入处于有效逻辑状态、直至软件初始化相应的 IO。 。
    复位 RX/TX/PULL 期间的焊球状态在和中定义了可配置器件 IO 的状态
    引脚属性表的“复位之后的焊球状态(RX/TX/拉动)“列。 有输入的任何 IO
    缓冲器 (RX) 关闭时可以浮动而不会损坏器件。 但是、任何具有输入的 IO
    打开的缓冲器 (RX) 不得浮动到 VILSS 和 VIHSS 之间的任何电位。 。
    输入缓冲器可以进入高电流状态、如果允许 IO 单元在两者之间浮动、则可能会损坏 IO 单元
    三个电池组。

    以下常见问题解答列出了常用配套资料的链接

    (+)【常见问题解答】AM6442、AM6441、AM6422、AM6421、AM6412、 AM6411 定制电路板硬件设计–入门配套资料 — 处理器论坛-处理器 — TI E2E 支持论坛

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Shimon Tsukamoto

    更改了标题  

    AM6422:处理器论坛  

    最终目的  

    AM6422: 连接未使用的处理器 IO、电源引脚或 NC 引脚  

    此致、

    Sreenivasa.