This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:DDR DQ 交换的软件修改要求

Guru**** 2474630 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1533324/am625-sw-modification-requirement-for-ddr-dq-swap

器件型号:AM625
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的专家:

AM62X DDR 布局指南中提到允许在一个字节内进行 DQ 交换。 您能否帮助确认此换用是否需要任何软件修改? 谢谢

此致、

朱星宇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、软件修改是绝对必要的。  请使用 DDR 寄存器配置工具 ( https://dev.ti.com/sysconfig/?product=Processor_DDR_Config&device=AM62x ) 来修改您的电路板的 DDR 配置。  有关说明、请查看工具中的自述文件链接。  可以在工具中更改 DQ 交换定义:

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    感谢您的答复。 但在以下指南中、它提到 Sysconfig 是“不必要“的。 这是一个拼写错误吗?

    www.ti.com/.../sprad06c.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xingyu:

    抱歉、我没有意识到您正在考虑 DDR4。  是、对于 DDR4、正常 DDR4 功能运行无需指定数据交换。   

    此致、

    James