This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM62X:如何安装到 Processor SDK Linux 安装二进制文件

Guru**** 2477065 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1533514/processor-sdk-am62x-how-to-install-to-processor-sdk-linux-install-bin

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM62X

工具/软件:

您好:

我有一个问题:如何ti-processor-sdk-linux-rt-am62xx-evm-11.00.09.04-Linux-x86-Install.bin在 Windows 上安装 AM62x 入门套件的文件?

谢谢、

Raj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raj:

    它不能安装在 Windows 上。 它仅适用于 Linux。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raj:另请注意、TI 不支持在 Windows 上的 Linux 虚拟机 (VM) 安装上安装 SDK。