This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62P-LP:[MCU_R5]访问闪存以存储 DTC 's

Guru**** 2416110 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1533751/sk-am62p-lp-mcu_r5-access-to-flash-memory-for-storing-dtc-s

器件型号:SK-AM62P-LP
主题:AM62P 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的团队:

我们正在将 UDS 堆栈加载到 R5 上、并且希望存储 DTC。 根据您的驱动程序页面、它支持 FLS 驱动程序。

MCUSW:入门

但是、根据您的软件构建表、无法访问闪存存储器/任何其他存储器。

您能否澄清一下哪一个是正确的?  

此致、

Libin Jose

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Libin、

    我想说的是、AM62P 已使用 OSPI NOR 闪存器件 S28HS512T 进行了测试。

    由于使用该闪存对 TI EVM 进行了测试、因此软件构建表基于该闪存构建、并采用不同的颜色编码来支持定义。

    我要说的是、目前 SDK 中尚未添加对 MCU R5F(对闪存的访问)的支持。

    此致、

    Vaibhav