This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:Re 加载并运行 GPIO 中断示例.out

Guru**** 2417590 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1529611/am625-re-load-and-run-gpio-interrupt-example-out

器件型号:AM625

工具/软件:

按照指南重新加载 GPIO 中断示例.out、  

https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM62X/11_00_00_16/exports/docs/api_guide_am62x/CCS_LAUNCH_PAGE.html#autotoc_md24

它可以在 Board_gpioinit () 上运行。 但不从 DebugP_log() 返回

暂停、程序在此处停止:

控制台 UART 在重新加载后不工作?

想要使用中断重新加载程序、如何使其正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    您是否在控制台上看到任何错误消息? 我可以看到代码滞留在 WFI 指令中。

    您是否正确加载了示例?

    您是否在重新加载程序之前重置了核心?

    请提供视频录制、说明为确保您不会错过任何内容而执行的步骤。  

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tushar:

    您是否在控制台上看到任何错误消息? 我可以看到代码滞留在 WFI 指令

    第二个运行的控制台上没有任何消息输出。 正如您所看到的、它卡在 DebugP_log() 中。

    您是否正确加载了示例?

    请确保在重新加载程序之前执行 CPU 复位 (HW)。 否则程序无法运行。

    如果您需要视频、我会通过 WebEx 将其发送给您、实际上我认为这不是必需的。 最好在您身边试一下、我的客户向我报告、我复制了它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    我可以在我这边重现这个问题 请等待一段时间恢复。

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    您可以通过从 CCS 执行系统复位来再次运行示例。

    请参阅以下视频。

    e2e.ti.com/.../gpio_5F00_input_5F00_interrupt.mp4

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我得到了、在进行系统复位之前需要断开连接。 然后重新连接再重新加载、就可以使其正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    感谢您的确认。

    此致、

    Tushar