This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62P-LP:如何配置 MIPI DSI 时钟带宽?

Guru**** 2417720 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1530638/sk-am62p-lp-how-to-configure-the-mipi-dsi-clock-bandwidth

器件型号:SK-AM62P-LP
主题:AM62P 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

am62p TRM 指出、MIPI 可在单通道上支持高达 1.5Gbps 的速率、是否可以配置此比特率(如果可以)?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    只是为了确认一下、您问的是用于显示的 MIPI DSI、对吧?

    谢谢、

    建中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    是的、是 MIPI DSI、我们计划在 4 通道 mipi 面板上使用较低时钟、在 2 通道面板上使用较高时钟。 希望了解如何更改 mipi 时钟。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、
    通道速度的计算公式为  (h_tot * v_tot * fps * 24/num_lanes)
    在这里、h_tot 和 v_tot 取决于显示分辨率、num_lanes 是显示器支持的 MIPI 通道数。
    提高车道速度的唯一方法是增加你的 fps。
    您可以通过在显示时序参数中相应地配置时钟来实现该目的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉延迟回复,我无法理解如何“配置时钟显示计时“你能指我在 SDK 中的一些内核代码或 am62p TRM 中的任何描述吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、
    您可以采用以下示例: https://git.ti.com/cgit/ti-linux-kernel/ti-linux-kernel/tree/drivers/gpu/drm/panel/panel-simple.c?h=ti-linux-6.12.y#n3859 
    此处计算了时钟并按照 60fps 设置。