This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:通过总线软件将存储器连接到 OSPI

Guru**** 2475310 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1533219/am6442-connecting-memory-to-ospi-via-bus-sw

器件型号:AM6442

工具/软件:

大家好!

为了将存储器连接到 OSPI、我考虑了以下设计。
如果您对该设计是否可接受有任何意见、敬请告知。

此致、  

ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    谢谢、我已将该问题分配给了正确的专家。

    请稍后回复。

    此致、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vaibhav:

    感谢您的帮助、

    此致、

    ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ito、

    谢谢你。

    您能否确认是否要连接到 OSPI0 接口上的 3 个器件。

    我们已经看到客户接口 x2 器件使用了总线开关。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ito、

    有关使用 OSPI0 连接到 2 个附加器件的信息、请参阅以下链接。

    微型文档: https://github.com/TexasInstruments/Beyond-SDK/blob/main/am243x/examples/ospi/ospi_psram_io/am243x-evm/r5fss0-0_nortos/Docs/README.md

    客户可参考的完整代码库、以便了解如何进行切换: https://github.com/TexasInstruments/Beyond-SDK/tree/main/am243x/examples/ospi/ospi_psram_io/am243x-evm/r5fss0-0_nortos

    请注意、测试是在 EVM 衍生的内部测试板上进行的。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreenivasa、  

    您能否确认是否希望连接到 OSPI0 接口上的 3 个器件。

    x3 个器件。 QSPI 闪存×2 和 FeRAM

    我们已经看到客户接口 x2 设备使用总线开关。

    →这个例子非常有趣。
    这是一个使用 AM64 的示例吗?
    您能给我详细介绍一下吗?

    请注意、测试是在源自 EVM 的内部测试板上完成的。

    您是否在由 AM243 EVM 派生的电路板上运行了评估的样片?

    此致、

    ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ito、

    [引述 userid=“584182" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1533219/am6442-connecting-memory-to-ospi-via-bus-sw/5898307 #5898307“]
    您能否确认是否要连接到 OSPI0 接口上的 3 个器件。

    x3 个器件。 QSPI 闪存×2 和 FeRAM

    [/报价]

    我不确定使用的开关数量、负载电容和开关的布线情况。

    正如我所说、这不是我们已经测试或支持的东西。

    [引述 userid=“584182" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1533219/am6442-connecting-memory-to-ospi-via-bus-sw/5898307 #5898307“]
    我们已经看到客户接口 x2 器件使用了总线开关。

    →这个例子非常有趣。
    这是一个使用 AM64 的示例吗?
    您能给我详细介绍一下吗?

    [/报价]

    请参阅我发送的以下消息  

    有关使用 OSPI0 连接到 2 个附加器件的信息、请参阅以下链接。

    微型文档: https://github.com/TexasInstruments/Beyond-SDK/blob/main/am243x/examples/ospi/ospi_psram_io/am243x-evm/r5fss0-0_nortos/Docs/README.md

    客户可参考的完整代码库、以便了解如何进行切换: https://github.com/TexasInstruments/Beyond-SDK/tree/main/am243x/examples/ospi/ospi_psram_io/am243x-evm/r5fss0-0_nortos

    [/报价]

    [引述 userid=“584182" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1533219/am6442-connecting-memory-to-ospi-via-bus-sw/5898307 #5898307“]
    请注意、测试是在 EVM 衍生的内部测试板上进行的。

    您是否在由 AM243 EVM 派生的电路板上运行了评估的样片?

    [/报价]

    没错。

    此致、

    Sreenivasa.