This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62A-LP:MCAL 示例系统配置文件丢失

Guru**** 2473270 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1533101/sk-am62a-lp-mcal-example-sys-config-file-is-missing

器件型号:SK-AM62A-LP
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

大家好、

到目前为止、我们要根据您的 can_app 演示进行一些更改、例如 MPU 设置。

但我们没有找到可由 SysConfig 工具打开的原始 SysConfig 文件。

我们的 MCAL 版本如下所示:

 我找不到任何用于生成此文件的 SysConfig 文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    [报价 userid=“653806" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1533101/sk-am62a-lp-mcal-example-sys-config-file-is-missing

    但我们没有找到可由 SysConfig 工具打开的原始 SysConfig 文件。

    [/报价]

    MCAL SDK 不包括.syscfg 文件。 手动粘贴到 SDK 中的生成的文件。 您可以启动一个新的 syscfg 工程并手动替换生成的文件。

    此致、

    Nihar Potturu。