This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM64X:Profinet IO 设备 — 用户注册的 TI/TO ISR、从而导致硬故障

Guru**** 2473270 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDS64EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1523265/processor-sdk-am64x-profinet-io-device---user-registered-ti-to-isrs-leading-to-hard-faults

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM64X
Thread 中讨论的其他器件:TMDS64EVM

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我们的电路板 (TMDS64EVM) 上的 11.00.00.08 工业通信 SDK 遇到了 关于使用  PN_API_IOD_activateIsoIsrObj () 函数注册 TI/TO ISR 的问题。

我们现在使用的不是 PN_APP_IOD_setupTiTo() 中的 PN_API_IOD_activateIsoGpioObj()

PN_API_IOD_activateIsoIsrObj(pnHandle, isrTo, to,  &pnIsomHandlTo);
PN_API_IOD_activateIsoIsrObj(pnHandle, isrTi, tcyc - ti, &pnIsomHandlTi);

如果超过 SDK 中的 PROFINET IO 器件示例 (Profinet /device_demo_am64x-evm_r5fss0-0_freertos_ti-arm-clang)、我们便无法获得任何正常工作的 PLC 连接、并且固件会在硬故障时停止:




提前感谢、此致

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    正如通过电子邮件讨论的那样、我们共享了一个补丁、用于解决 ISOM 相关问题。 如果您有任何其他疑问、请告知我们。 这一主题将结束。

    此致、

    Laxman