This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-J721S2:ECC_TEST_APP 缺少数据类型

Guru**** 2473260 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1530930/processor-sdk-j721s2-ecc_test_app-missing-datatypes

器件型号:PROCESSOR-SDK-J721S2
Thread:TDA4VM 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:

作为测试 DDR ECC 功能的一部分、我将在 99_SDK\pdk_j721s2_09_01_00_22\packages\ti\csl\example\ecc\ecc_test_app 文件夹中构建文件。 但是、我在文件 ecc_emif.c 中收到多个编译错误 我可以看到,所有的错误都提到使用未声明的标识符,如所附的屏幕截图所示。

注意:通过将 \CSL\example\ecc\ecc_test_app 中的所有文件添加到工程的应用程序 cmakelist 中、可以构建测试应用。

SDK 版本:9.1

 

编译错误:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    TI 目前未在 J721S2 的 SDK 中验证 DDR ECC 实现。 它将在 SDK 11.1 中实现。

    此致、

    Josiitaa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    不错、但是  99_sdk\pdk_j721s2_09_01_00_22\packages\ti\csl\example\ecc\ecc_test_app 中的测试代码与什么相关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    这是从 TDA4VM 器件移植的旧示例。 在 SDK 8.0 及更高版本中不支持该功能。

    此致、

    Josiitaa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Josiitaa、  
    希望您表现出色、  

     SDK 11.1 何时会发布?,因为我们需要为当前项目启用 DDR ECC。  

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    SDK 11.1 计划于 8 月 18 日发布。  

    此致、

    Josiitaa