This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AUDIO-AM62D-EVM:调试 TI-AM62 和 TI-AM275

Guru**** 2473260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1531302/audio-am62d-evm-debugging-ti-am62-and-ti-am275

器件型号:AUDIO-AM62D-EVM

工具/软件:

您好:

我们正在帮助日本客户实现 AUDIO-AM62D 和   AUDIO-AM275 集成。

您能给我们简要介绍一下 BSP 和 有关如何进行更改、构建音频项目以及如何调试不同内核的技术培训吗?

1) 概述如何在音频 SDK 中进行代码级调试。  我觉得这利用了 IDE、但是到目前为止、我做的任何事情都不涉及 IDE。  我尝试了运行 IDE、但并不清楚如何继续、因为我似乎没有“项目“文件。  也可能我只是不知道要寻找什么。

Han

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Han:

    1) 概述如何在音频 SDK 中进行代码级调试。  我觉得这利用了 IDE、但是到目前为止、我做的任何事情都不涉及 IDE。  我尝试了运行 IDE、但并不清楚如何继续、因为我似乎没有“项目“文件。  我也可能不知道要找什么。

    音频 SDK 中的音频应用不是 CCS 工程、可以使用任何标准代码编辑器进行修改。 该应用使用 gmake/make 完成构建过程。 您是否查看了 SDK 中的“入门“指南、可以在“$AUDIO_SDK_INSTALL_DIR/AM62D/README_FIRST_am62dx.html"中“中找到该指南?

    如何调试不同的内核?

    调试方法与您对任何 FreeRTOS 工程的调试方法类似。 您可以按照在 调试时在 FreeRTOS SDK 中提供的调试指南 进行操作(请遵循“在 DMR5 内核上调试应用程序“一节)。 该指南适用于 DM R5 内核、但也可用于调试音频应用。

    谢谢、
    Shreyansh