This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM62X:UDA 的 eMMC/原始模式正在开发当前的 SDK?

Guru**** 2473260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1533292/processor-sdk-am62x-emmc-raw-mode-for-uda-is-working-on-current-sdk

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM62X

工具/软件:

香榭丽舍大街

  阅读此 E2E:

       https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1192667/sk-am62-emmc-uda-redundant-boot

  对于 UDA、具有原始模式的 EMMC 似乎不受支持?

  请指导我如何实现这一点: EMMC / UDA 冗余映像的原始模式。

谢谢。

BR Rio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    请引导我如何做到这一点: EMMC / 冗余图像的 UDA 原始模式。

    如另一个线程中所述、eMMC UDA 原始引导模式对 AM62 器件来说并不实用、因为主偏移 0x0 与也从 0x0 开始的 MBR/GPT 分区表相冲突。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Prashant。 我将关闭此内容。