This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:如何检查电路板是否由看门狗启动?

Guru**** 2473260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1525804/tda4vm-how-can-i-check-whether-the-board-is-boot-up-by-watchdog

器件型号:TDA4VM

工具/软件:

尊敬的 TI:

现在、我了解看门狗由以下序列触发

RTI 模块-> SOC ESM -> PMIC

PMIC 触发复位后、 如何检查电路板是否由看门狗重新启动?

是否有任何要检查的注册表?

BR

杰斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jace:

    我过去曾多次咨询硬件专家、没有直接的位可以传达复位源是看门狗。

    - Keerthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Keerthy

    那么我们如何检查主板是否由看门狗重新启动呢?

    由于 我们的系统的行为应该因启动原因而有所不同。(软件复位,看门狗复位,上电复位)

    BR

    杰斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Keerthy。


    对此有任何更新?

    是否有办法区分正常的软件复位和看门狗复位?

    BR

    杰斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Keerthy。

    我已经在看门狗复位之前/之后比较了 PIMC 寄存器

    0xB5、0xB6、0xB7 为 RTC 寄存器 、0x83 为 RECOV_CNT_REG_1。

    只要 I 触发看门狗复位、且在软件复位后不清除、此时间就会增加。

    我是否可以使用该寄存器来检查是否通过看门狗复位来启动系统?

    BR

    杰斯