This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7:由 DCC 文件创建的图像无法通过 photoshop 打开

Guru**** 2482025 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1543912/am62a7-the-image-that-create-by-dcc-file-can-not-open-by-photoshop

器件型号:AM62A7


工具/软件:

尊敬的 TI 专家


我在太阳下拍摄的物体图片被过度曝光,并有严重的颜色投射,

但光源下的物体不会过度曝光,颜色是正常的。

我尝试通过一个帧来分析直方图、

但 DCC 工具捕获的原始文件无法在 photoshop 中打开。

此致、

Meng

这是我的原始属性

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Meng 先生、

    当传感器的原始输出为每像素 12 位时、DCC 工具或 yavta 或 v4l2-ctl 等其他工具捕获的原始文件包含 16 位实体中的像素数据。 Photoshop 可能无法识别此格式。

    [引述 userid=“643802" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1543912/am62a7-the-image-that-create-by-dcc-file-can-not-open-by-photoshop

    我在太阳下拍摄的物体图片被过度曝光,并有严重的颜色投射,

    [/报价]

    您应根据 ISP 调优指南第 5.4.2 节“为 2A 算法添加曝光设置“、检查 2A 算法的曝光和模拟增益设置。  

    此致、

    建中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的建中:

    感谢您的建议,

    我使用的是 OX03C10 摄像头。

    我是否可以使用 DCC 工具直接调试 WDR?

    或者我只能通过配置寄存器来调试 WDR 吗?

    或者我可以同时使用这两种吗?

    此致、

    Meng。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mr. Meng,

    我不完全理解您的意思是“调试 WDR“。 您是否谈到了 DCC 工具的实时调优功能? 您是指调优工具中的曝光和增益寄存器吗?

    此致、

    建中