This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5748:需要澄清 A15 和 PRU 控制多路复用引脚的相关信息

Guru**** 2600405 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5748

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1544689/am5748-need-clarification-on-a15-and-pru-control-of-multiplexed-pins

部件号:AM5748


工具/软件:

您好、

在 AM5748 中、某些引脚在 PRU 控制的信号和 A15 内核管理的信号之间进行多路复用。 例如、Y1 引脚可配置为PR1_MII_MR0_CLK(PRU-ICSS 信号)或GPIO5_19(通用 I/O)。 我们的理解是、当引脚配置为时PR1_MII_MR0_CLK、它由 PRU-ICSS 内核控制、而当配置为时、GPIO5_19它由 A15 内核控制。 您能否确认此理解是否正确?

谢谢。此致

Neema B Shetty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Neema、

    不过、可以进行的一项校正是任何发起方都可以通过 L3 互连来控制 GPIO5_19(通过对其各自的配置寄存器进行编程)、而 PR1_MII_MR0_CLK 由 PRU 控制。

    谢谢。此致、
    标记