This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7:相同的 ID's of the Safety mechanisms

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1545301/am62a7-same-id-s-of-the-safety-mechanisms

器件型号:AM62A7


工具/软件:

尊敬的团队:

第 5.18 节“通用存储器控制器 (GPMC)“中提供了相同的安全机制 ID

& 5.19 AM62Ax Sitara 安全手册的 GPMC 和错误定位模块 (ELM)。

如果两个 SM ID 相同、则会产生问题。

如果有任何具体原因、请告知我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些机制是相同的。  

    只需适用于两个不同但关系非常密切的 IP (ELM 增强 GPMC)。