This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:Yolov5/8 纳米模型训练/推理

Guru**** 2481475 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1544216/tda4vm-yolov5-8-nano-model-training-inference

器件型号:TDA4VM


工具/软件:

您好、

我有一个具有 am68pa 架构的 TDA4VM 板、我想在板上训练、编译和运行 yolov5n 或 yolov8n 模型、要遵循什么过程和步骤来执行相同的操作? 我成功地为 yolov5s 做它,但似乎不能为 yolov5n 做它

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想对模型进行微调、而不是从头开始训练

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vendanth:

    您使用的是哪个 TIDL 版本?  您无法在电路板上进行训练或编译。  您可以在主机上编译和训练、并在电路板上运行推理。  请包括模型(首选)或您从哪里获得。  模型中可能存在不受支持的运算符。

    此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我们使用的是 tidl 版本 11_00_06_00、我知道我们无法在电路板上进行训练和编译。

    • 我是在主机上执行此操作的。
    • 是否有任何关于 yolov5n 和 yolov8n 流程的文档
    • 我正在寻找微调从超声学下载的模型,我们知道我们必须做模型手术,看看如何在预训练的模型或模型训练我们使用 Pytorch
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vedanth:

    您可能需要使用模型优化将模型转换为 lite 格式。  我包含了一个用于此目的的脚本、但在执行此操作之前  、您可能需要克隆 edgeai-tensorlab 并安装一些模块。

    Git 克隆 github.com/.../edgeai-tensorlab.git
    CD edgeai-tensorlab/
    CD edgeai-modeloptimization/
    PIP 安装。

    PIP 安装 Torchvision

    PIP 安装 tqdm

    PIP 安装 netron

    您需要将模型更新为适用于 TIDL 的格式的主要调用是:

    edgeai_torchmodelopt.xmodelopt.surv1.convert_to_lite_model ()

    #手术
    如果 args.model_surgery ==xmodelopt.surgy.SyrgeryVersion.surgation_V1:
      model = xmodelopt.surv1.convert_to_lite_model (model)
      name_suffix =“_lite.onnx"</s>“
    elif args.model_surgery ==xmodelopt.surgy.SyrgeryVersion.surgation_fx:
      model = xmodelopt.surv2.convert_to_lite_fx (model)
      name_suffix =“_lite.onnx"</s>“
    否则:
      提起 RuntimeError (“不支持的手术类型“)
    #

    然后保存您的模型并重试导入。

    这些是 TIDL 支持的 yolo5 模型。

    EdgeAI-YOLOv5 模型

    YOLOv5 模型具有很高的精度、是低复杂性推理的理想选择。 我们优化了 YOLOv5 模型、使其适合 TIDL。 请查看上面的链接以了解更多信息、尤其是在“由 TI 训练的模型“一节下。 还在此处发布经过预先训练的模型检查点和预编译的模型工件。

    数据集 型号名称 输入大小 GigaMACS AP[0.5:0.95]% AP50% 器件 注释
    COCO Yolov5s6_ti_lite_640 640x640 8.74 37.4. 56.0 y
    COCO Yolov5s6_ti_lite_576 576x576 7.08 36.6. 55.7 (TRAIN@ 640、val@576)
    COCO Yolov5s6_ti_lite_512 512x512 5.59 35.3. 54.3. (TRAIN@ 640、val@512)
    COCO Yolov5s6_ti_lite_448 448x448 4.28 24.0 52.3. (TRAIN@ 640、val@448)
    COCO Yolov5s6_ti_lite_384 384x384 3.15 32.8. 51.2. y (TRAIN@ 384、val@384)
    COCO Yolov5s6_ti_lite_320 320x320 2.19 30.3. 47.6. (TRAIN@ 384、val@320)
    COCO Yolov5m6_ti_lite_640 640x640 26.25 44.1. 62.9 y
    COCO Yolov5m6_ti_lite_576 576x576 21.26 43.0 61.9 (TRAIN@ 640、val@576)
    COCO Yolov5m6_ti_lite_512 512x512 16.08 42.0 60.5 (TRAIN@ 640、val@512)
    COCO Yolov5l6_ti_lite_640 640x640 58.92 47.1. 65.6. y

    这种模型是从 100 epoch 的官方模型被微调

    有一些支持 yolov8 的变体,但由于许可限制,我们的网站上不可用。  

    e2e.ti.com/.../model_5F00_surgery_5F00_examples.py

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、我尝试了一些建议的事情、这些都是我有疑问的几件事

    • TIDL 是否也支持 yolov5n 型号、还是仅支持 s 以后的型号?
    • 我尝试在一个经过预先训练的优洛沃 5 模型上执行模型手术,从超透析学,在你提供的脚本的帮助下。 虽然我没有在 edgeai-tidl-tools 生成的输出映像中看到任何边界框、但编译正在进行中。
    • 我已经使用 edgeai-yolov5 repo 来微调训练 yolov5s 模型,它似乎工作正常,有类似的可能性为 yolov5n 吗? 因为 yolov5n 有一个不同的主干,并在 v6.0 中引入  
    • TIDL 是否完全支持 yolov5n?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vendanth:

    • TIDL 是否也支持 yolov5n 型号、还是仅支持 s 以后的型号?
      • TIDL 通过模型优化器和外科手术支持 S 型号、您可以使 yolo5n 正常工作
    • 我尝试在一个经过预先训练的优洛沃 5 模型上执行模型手术,从超透析学,在你提供的脚本的帮助下。 虽然我没有在 edgeai-tidl-tools 生成的输出映像中看到任何边界框、但编译正在进行中
      • 很高兴听到这个帮助。  为边界框和对象 ID 查找与模型关联的 prototex 文件
    • 我已经使用 edgeai-yolov5 repo 来微调训练 yolov5s 模型,它似乎工作正常,有类似的可能性为 yolov5n 吗? 因为 yolov5n 有一个不同的主干,并在 v6.0 中引入  
      • 培训应同样进行
    • TIDL 是否完全支持 yolov5n?
      • 请参阅第一个要点

    我建议从 Model Zoo 中已有的模型开始、因为它们 开箱即可获得支持。  用一个随机的模型从野外会花你更长的时间。

    此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能够从头开始训练 yolov5n 如果我改变 yolov5n.yaml 匹配骨干从 v5.0,但我想微调它,我无法从 edgeai-yolov5 存储库,因为 yolov5n 是在 v6.0 的超分析与不同的骨干层和不同的层,例如 SPPF , 这在旧版本中不存在、因此我收到一个错误、指出当我尝试从 edgeai-yolov5 对其进行微调时、这些层不存在、是否有预先训练的 yolov5n 模型可用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vendanth:

    Model Zoo 仅提供 yolo5。

    此致、

    Chris