This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCSTUDIO:CCSv20.2 (C2000Ware v5.5) 的 F28379D Launchpad 故障

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1544897/ccstudio-f28379d-launchpad-failure-for-ccsv20-2-c2000ware-v5-5

部件号:CCSTUDIO
Thread 中讨论的其他器件:SysConfigC2000WARE

工具/软件:

这个问题不大、因为它是 CCSv20.2 (C2000Ware v5.5) 的错误报告。  即使在 SysConfig 中选择了正确的板、CCS TOTAL 也会失败。  我的意思是它将进行编译、但芯片在调试过程中完全无响应。  我为该器件编写的库(支持以前版本的 CCS)中也出现了这种情况。  经过一些实验后、此故障似乎是由于缺少预定义符号所致。

在“Properties>Build>Tools>C2000 Compiler>Predefined Symbols“下、在“Pre-define name“下添加_LAUNCHXL_F28379D、一切看起来都正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我将提请器件/SDK 专家注意此主题以进行进一步调查。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    感谢您的反馈。 这是在 F28379xD 上编译和运行代码所需的步骤。 如果还没有、我将向团队报告、以确保文档中清楚地提到它。  

    此致、

    Aishwarya