This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM437X:缓解 AM437x 处理器 SDK Linux 中的 GPLv3 合规风险 (2)

Guru**** 2481475 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1539061/processor-sdk-am437x-mitigating-gplv3-compliance-risks-in-processor-sdk-linux-for-am437x-2

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM437X


工具/软件:

您好、

我没有找到相关问题的答案(以下 URL)、因此我开始了一个新主题。 您能否在内部进行检查、以便我们能够做出响应?

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1535628/processor-sdk-am437x-mitigating-gplv3-compliance-risks-in-processor-sdk-linux-for-am437x/5912598#5912598

谢谢、

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    我在你的原题上回答。 关闭这个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bin:

    是否有任何更新?  一段时间内没有回复原始线程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    您的原始线程分配给了我们的软件开发团队、但我想这个问题会被忽略。

    我只是回答你的原始线程。