This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM437X:缓解 AM437x 处理器 SDK Linux 中的 GPLv3 合规风险

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: AM4378, AM625

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1535628/processor-sdk-am437x-mitigating-gplv3-compliance-risks-in-processor-sdk-linux-for-am437x

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM437X
Thread 中讨论的其他器件:AM4378AM625

工具/软件:

您好、

我们目前正在评估适用于 AM437x 的 Processor SDK Linux、并且对使用经 GPLv3 许可的组件(例如 gcc 或 libc)存有疑问。

我们的理解是、GPLv3 要求我们提供安装信息、以允许第三方修改或自定义软件、这可能会给我们的产品带来安全风险。

我们想问以下问题:

  1. 当前 SDK 中是否有使用的 GPLv3 组件列表?

  2. 是否有任何方法可以仅使用 GPLv2 兼容组件来构建 SDK(或工具链)?

  3. 如果 GPLv3 的使用不可避免、建议使用哪些安全措施(例如安全启动,已签名的固件更新)来降低第三方修改的风险?

此致、

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:
    以下是 AM437x Linux SDK 09.03.05.02 的软件清单
    https://dr-download.ti.com/software-development/software-development-kit-sdk/MD-LazfM3DYxm/09.03.05.02/software_manifest_am437x-evm.htm

    GPL v3.0 关于反变量化的主题是一个宽泛的主题、而不是 TI SDK 的具体细节。
    https://en.wikipedia.org/wiki/Tivoization
    http://linfo.org/tivoization.html

    此致、
    - Hong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hong Hong:

    我们有关于在适用于 AM437x 的 Processor SDK Linux 中使用 GPLv3 组件的一些其他问题:

    1. 从内部版本中排除 GPLv3 软件包
      是否有任何官方支持的方法可以使用当前的 Yocto 配方结构从 SDK 构建中排除已获得 GPLv3 许可的组件(例如 gcc 或 libc)?
      或者、是否可以使用 YoctoINCOMPATIBLE_LICENSE 或类似机制来实现此目的?

    2. 工具链许可
      当前 SDK 中提供的默认工具链(例如 gcc)是否依赖于 GPLv3?
      是否有可能(和受支持)将其替换为 Sourcery CodeBench 等商业工具链以避免 GPLv3 义务?

    3. GPLv3 使用不可避免时的安全措施
      我们知道、即使有安全启动或签名的固件更新、GPLv3 也可能需要提供“安装信息“。
      对于如何在减轻 GPLv3 披露义务的同时遵守安全要求、TI 是否有任何最佳实践或建议?

    谢谢、
    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:
    让我向我的同事介绍一下您的后续问题。
    此致、
    - Hong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Hong Hong:

    您有任何更新吗?

    谢谢、
    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hong Hong:

    我想对你的答复补充一点意见。

    TI 的 PROCESSOR-SDK-LINUX-AM437X 包含许多用于构建主机(开发环境)的 GPLv3 许可组件、因此似乎很难完全删除 GPLv3(某些器件除外)。

    GPL v3.0 关于反创新的主题是一个宽泛的主题、而不是 TI SDK 的具体细节。
    https://en.wikipedia.org/wiki/Tivoization
    http://linfo.org/tivoization.html

    在按照 GPLv3 将二进制文件集成到产品中时、似乎有必要提供“安装信息“。

    我们目前正在与最终客户讨论、他们将负责发布安装说明以及如何处理这些说明。 如果您有任何关于如何为使用 AM4378 SDK 实现商业化的应用处理此许可的信息、是否还能告知我们?

    谢谢、

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    TI 的 PROCESSOR-SDK-LINUX-AM437X 包含许多用于构建主机(开发环境)的 GPLv3 许可组件、除了某些器件外、似乎很难完全删除 GPLv3。

    Linux 是一个开源项目、它为任何特定任务提供了多种解决方案。 如果您不想使用 GPLv3 组件、则必须找到 GPLv2(或任何其他许可证)替代方案。

    我们目前正在与负责发布安装说明及其处理方法的最终客户进行讨论。 如果您有关于如何为使用 AM4378 SDK 实现商业化的应用处理此许可的任何信息、请您也告知我们?

    再次,我们不解释许可证/法律事项的这份表格,你会咨询你的律师。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bin:

    Linux 是一个开源项目、它为任何特定任务提供了多种解决方案。 如果您不想使用 GPLv3 组件、则必须找到 GPLv2(或任何其他许可证)替代方案。

    感谢您的反馈。

    我们理解并同意、Linux 作为一个开源项目、为完成一项任务提供了各种选择。
    在本例中、我们正在评估对 AM437x 使用 Processor SDK Linux 的使用、并正在探索如何构建一个无 GPLv3 的系统、特别是为了避免在我们的生产部署中承担 Tivoization 义务。

    我们在与 AM625 平台相关的 E2E 论坛上遇到了以下讨论:

    AM625:Yocto:GPLv3 合规性–E2E 论坛

    鉴于此、请确认:

    1. 使用 AM437x 及其基于 Yocto 的 SDK 时、是否有相同的方法适用并受支持?

    2. 是否有任何已知的最佳做法、示例或建议的通用 GPLv3 依赖项替换(例如,)bashopkg-utils允许在不违反依赖项的情况下构建功能映像?

    我们知道 TI 可能不会正式支持无 GPLv3 构建、但任何指导或已知的社区示例都将非常感谢、因为这是我们产品的关键合规性要求。

    此致、

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bin 和 Linux 支持团队:

    您有任何更新吗?

    已经有一段时间了,我开始问这个问题,所以我希望尽快有一个明确的答案。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    我们的开发团队仅遵循 Yocto 配置来构建和验证 SDK、我们不会执行任何 no-GPLv3 软件包构建、因此我们无法提供此类指导。

    您遇到的问题不是 TI 特定的、我建议您咨询 Yocto 社区以获得帮助。