This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2PXEVM:[TDA2Px][VALO][DAT 2.1]:使用带有板载 ISP 的摄像头时绕过 ISS 内部 ISP

Guru**** 2418580 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1543090/tda2pxevm-tda2px-valeo-dat-2-1-bypassing-iss-internal-isp-when-using-camera-with-onboard-isp

器件型号:TDA2PXEVM


工具/软件:

我正在使用包含板载 ISP 的摄像头模块、并将其与 TDA2Px SoC 连接、后者在 ISS 中也有内部 ISP。 由于图像已由摄像头的 ISP 处理、我想知道是否可以绕过 ISS 中的内部 ISP 并将图像数据直接路由到调整器。 请您确认这是否可行、需要哪种配置? 如有可能、请分享流程图。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的、ISP 是内存 2 内存模块、因此如果您不想使用它、请将采集的数据直接传递给下一个组件。  

    此致、

    Brijesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anand Kathiresan1. 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、对此主题有任何问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于 ISS 是 M2M 模块、您是否有任何配置图或说明如何处理或忽略组件的文档?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好吧,没有必要做额外的配置,你只是不需要使用它的 ISS M2M 模式。 只需将采集数据转发到 ISP 之后的组件即可。