This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625-Q1:您能否分享 AM625-Q1 的 S 参数?

Guru**** 2481895 points
Other Parts Discussed in Thread: AM625-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1533844/am625-q1-could-you-share-the-s-parameter-of-am625-q1

器件型号:AM625-Q1


工具/软件:

尊敬的专家:

客户需要 Am625-Q1 的 s 参数。

能否分享 s 参数/

此致、

ITO

(0c9c9188-c64a-4931-8467-5bcc381e4214)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ito、

    感谢您的查询。

    这是关于另一个主题的讨论的继续。

    我已联系有关专家提供文件。

    我会在文件可用时通知您。

    这些是大型文件、我可能需要您提供 Box 文件夹链接。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreenivasa、

    感谢你的帮助。

    您能告诉我这些文件何时可用吗?

    此致、

    ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ito、

    我将与达拉斯团队跟进并更新。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreenivasa、

    感谢您的支持。

    此致、

    ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Iro、  

    谢谢你。

    请参阅以下专家意见:

    客户不能使用 IBIS 模型是否有原因?  为什么我们不尝试修复 IBIS 误差?  我们正在尝试摆脱 s 参数模型的提供。  对于广泛的市场来说、这是不可持续的

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Iro、  

    我想我们可以关闭该主题。 有什么想法吗?

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreenivasa、

    我的客户需要 S 参数。 请勿关闭此主题。

    它们需要 S 参数来在 SoC 和 LPDDR 之间进行仿真、作为高速 I/F(SI,眼图)。

    封装模型为一维 LCR。 这是实现 SoC 封装的运气。

    我认为仿真 LPDDR4(高速 I/F)没有特殊要求。 可以提供 S 参数吗?

    此致、

    ITO  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ito、  

    谢谢你。

    让我与专家核实并更新。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreenivasa、

    客户了解 TI 建议在 SoC 和 LPDDR4 之间使用 IBIS 模型。

    因此、客户将使用 IBIS 模型进行高速 I/F 仿真。

    因此、请关闭此主题。

    此致、

    ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ito、  

    谢谢你。

    此致、

    Sreenivasa.