This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:app_multi_cam_cadcle 应用程序是否支持对 YUV 格式进行编码?

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1544544/tda4vm-can-app_multi_cam_codec-application-support-to-encode-yuv-format

器件型号:TDA4VM


工具/软件:

尊敬的专家:

   我已成功移植 YUV 传感器。 使用 app_single_cam app 预览良好.

但它似乎不能用 app_multi_cam_codec 应用程序对 MP4 进行编码。

它表明:

应用程序创建图形完成!  
图形验证条目!
分段故障(核心转储)

 app_multi_cam_codec 应用程序是否支持对 YUV 格式进行编码?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tang:

    您使用的 SDK 版本是哪个、摄像机数量是多少?

    您能否仅使用捕获/编码器件进行检查并共享整个日志?

    根据此图、YUV 图像将被发送到 LDC 节点、该节点将其转换为 NV12 格式、然后编解码器可以接受 NV12 格式。  

    此致、
    Gokul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gokul 您好:

      感谢您的答复。

      我正在开发 SDK ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-08_04_00_06。

    您有任何关于编码 YUV 管道的文档或常见问题解答吗?  

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gokul 您好:

    根据图表、YUV 图像将发送到 LDC 节点、然后将其转换为 NV12 格式、然后编解码器可以接受 NV12 格式。

    YUV 图像是否需要发送到 LDC 节点?

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tang:

    编解码器仅接受 nv12 输入、因此我们使用 LDC 将 yuyv 格式转换为 nv12。 如果传感器可以直接提供 nv12 输出、则无需使用 LDC 节点。

    此致、
    Gokul