This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625-Q1:您能告诉我 SoC 中 CAN 的 PLL 时钟频率变化吗?

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1539879/am625-q1-could-you-tell-me-the-pll-clock-frequency-variation-for-can-in-soc

器件型号:AM625-Q1


工具/软件:

您好、专家。

您能告诉我 SoC 中 CAN 的 PLL 时钟频率变化。

因为下面提到的 shematichs 审查的检查清单。

4) 列出 CAN 时钟源容差(晶体谐振器记录制造,温度和老化容差)。 对于 PLL、还记录 2 位时间段内的最大漂移。  即使该模块仅在 MSCAN 网络上使用、容差必须满足+/–0.3%的 2MB CANFD 时钟要求才能实现 FD 兼容。

此致、

ITO

(fe034bd8-0aba-4264-87aa-ce48355a5d3a)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ito:

    我找不到数据表中要表征的 PLL 漂移。 我认为、如果在芯片设计期间选择了 MCU0_PLL、则它应涵盖 CAN 特定要求。

    我认为 4) 中的所有要求都与系统时钟晶体/外部系统时钟源或外部 MCAN 时钟源等外部元件相关、如下所示:

    此致、

    Stan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ITO、

    请您向我指出要求 4) 的文档吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ito、

    请参阅下面的可用测量 数据:

    请提供为 MCAN0 外设提供时钟的 MAIN_PLL0_HSDIV4_CLKOUT PLL 的时钟容差规格。
    我们已查看 AM62x TRM 和时钟树、但未找到此信息

    我们通过测量 40 个 80MHz 时钟周期内的 N 周期抖动(代表以 2Mbps 运行时的一位时间)、确定了为 MCAN 控制器提供源的 PLL 输出 (80MHz) 的 6 Σ 频率误差。 频率误差是通过将最坏情况下的 N 周期抖动应用于 40 个时钟周期或一位时间的标称周期来计算的。 在整个过程、电压和温度工作范围(–40 至 125 结温)内、一个位的最大频率误差为 0.022%。

    我们还测量了一个表示 2Mbps 10 位的周期内的频率误差、即 MCAN 的重新同步周期。 在整个过程、电压和温度范围(–40 至 125 结)内、重新同步周期的最大频率误差为 0.003%。

    您是否还可以验证以下内容? 我们需要测量 5Mbps 和 500kbps 数据速率、因为我们的工程配置是 5Mbps FD CAN。
    我需要与收集数据的团队核实。

    我们通过测量 10 个 80MHz 时钟周期内的 N 周期抖动(代表以 8Mbps 速率运行时的一位时间)、确定了为 MCAN 控制器供电的 PLL 输出 (80MHz) 的 6 Σ 频率误差。 频率误差是通过将最坏情况下的 N 周期抖动应用于 40 个时钟周期或一位时间的标称周期来计算的。 在整个过程、电压和温度工作范围(–40 至 125 结温)内、一个位的最大频率误差为 0.064%。
    我们还测量了周期误差、即 8Mbps 时的 10 位、即 MCAN 的重新同步周期。 在整个过程、电压和温度范围(–40 至 125 结)内、重新同步周期的最大频率误差为 0.010%。
    我们没有在代表 5Mbps 的工作条件下测量抖动、但结果将在 8Mbps 和 2Mbps 值之间。

    注意:我们没有任何计划来测量任何其他工作条件下的抖动。   我们在表示两位周期的持续时间内没有收集数据、因为与单个位相关的错误代表外设的最坏情况错误。  与两个位相关的错误将介于单个位错误和 10 位错误之间。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreenivasa、

    >请您向我指出要求 4 的文档吗?

    这是 OEM 的要求、 这是 CAN 的检查清单。 因此、客户无法与 TI 分享此信息。

    此致、

    ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ito、

    大家好、感谢大家。

    此致、

    Sreenivasa.