This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4AEN-Q1:如何通过 Code Composer Studio 12.8.1 检查 CPU 和任务加载信息

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1533730/tda4aen-q1-how-to-check-cpu-and-task-load-info-via-code-composer-studio-12-8-1

器件型号:TDA4AEN-Q1


工具/软件:

您好、

我可以使用 Code Composer Studio 12.8.1 连接目标、加载 sciclient_get_version.release.out。 我也可以为 sciclient_get_version_main () 设置断点,并使用步骤返回按钮转到 sciclient_get_version_main ()。 但当我要使用 Tools / RTOS Analyzer/ Load Analysis 时、下面的错误图显示。

我在 mcu_plus_sdk_j722s_11_00_00_12 中找不到与 UIA 相关的 API。 然后、我尝试查找 UIA 封装、发现最新的 UIA 2_30_01_02 于 2018 年发布。 我不确定我们是否仍使用此 UIA 软件包、我找不到在 UIA 软件包中编译用户指南。 您能帮我解决这个问题吗? 我的目标是 在 Code Composer Studio 12.8.1 中使用 Tools/RTOS Analyzer/Load Analysis 来检查 CPU/任务加载信息、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能帮我解决这个问题吗? 我的目标是 在 Code Composer Studio 12.8.1 中使用 Tools/RTOS Analyzer/ Load Analysis 来检查 CPU/任务加载信息

    请您参考下面的内容  utils_prfLoadPrintAll() API  以检查 CPU 和任务负载。

    路径:  test/drivers/UDMA/utils_PRF_BareMetal.c

    此致、

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karthik:

    我们的经理想使用 CSS 工具而不是使用代码来检查 CPU 和任务负载、所以是不是说使用 CSS 工具来检查 J722S SDK 的 CPU 和任务负载? 谢谢你。

    此致、

    VIC Hsiao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karthik:

    抱歉、更正了拼写错误。 应该是 Code Composer Studio 12.8.1 工具、而不是 CSS 工具。 您是否意味着使用 Code Composer Studio 12.8.1 工具检查 J722S SDK 的 CPU 和任务负载不受支持? 谢谢你。

    此致、

    VIC Hsiao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karthik:

    顺便说一下、我们的目标是测量 MCU 域中自由 RTOS 中的 CPU 和任务负载。 谢谢你。

    此致、

    VIC Hsiao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vic Hsiao:

    在 MCU 域上测量 FreeRTOS 中的 CPU 和任务负载。 请参阅 https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-rtos-j722s/11_00_00_06/exports/docs/mcu_plus_sdk_j722s_11_00_00_12/docs/api_guide_j722s/ROV_INTRO_PAGE.html 文档。 请注意、ROV 支持可能有一些限制、文档中已提到这些限制。  

    此致、

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karthik:

     通过 Code Composer Studio 12.8.1 工具运行并暂停 mcan_loopback_Polling.release.out 并打开 ROV 后、我看到以下错误。

    您能分享一下解决方法吗? 谢谢你。

    此致、

    VIC Hsiao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vic Hsiao:

    我将对此进行更多的研究、并返回给您。

    此致、

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vic Hsiao:

    很抱歉、延迟的回复。

    [报价 userid=“660488" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1533730/tda4aen-q1-how-to-check-cpu-and-task-load-info-via-code-composer-studio-12-8-1/5903204

     通过 Code Composer Studio 12.8.1 工具运行并暂停 mcan_loopback_Polling.release.out 并打开 ROV 后、我看到以下错误。

    [/报价]

    您能否尝试运行 mcan_loopback_Polling 以外的任何其他驱动程序示例? 另外、您能否尝试使用 ROV Classic 打开它、看看问题是否存在?

    此致、

    Karthik