This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA821U-Q1:关于 Keywriter 应用错误代码

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: J7200XSOMXEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1542364/dra821u-q1-about-keywriter-application-error-codes

器件型号:DRA821U-Q1
主题中讨论的其他器件:J7200XSOMXEVM

工具/软件:

您好、

我们设计了基于 J7200XSOMXEVM 参考设计的定制电路板。

我们使用以下软件版本运行密钥编写器、并返回错误。

addon:OTP_KEYWRITER_ADD_ON_j7200_sr2_v2022.01
SDK:ti-processor-sdk-rtos-j7200-evm-08_01_00_11

出现错误时的 UART 日志如下所示。

 OTP Keywriter ver: 22.1.1--v2022.01 (Terrific Llam
OTP_VppEn
test_pmic_i2c_lld_intf_setup(): 493: PMIC_MAIN_INST I2C Setup...
test_pmic_i2c_lld_intf_setup(): 533: done...
I2C1: Passed for address 0x4c !!!
I2C1: Passed for address 0x4c !!!
Pmic_gpioSetValue ret: 0 Works!!!
Key programming sequence initialted
Taking OTP certificate from 0x41c73004
Sciclient_otpProcessKeyCfg returns: -1
Debug response: 0x10000
Key programming sequence completed

我们已确认正在为 VPP_CORE 和 VPP_MCU 提供 1.8V 电压。

密钥数据是使用以下命令生成的。

~$ ./gen_keywr_cert.sh -t ti_fek_public.pem -s keys/smpk.pem --smek keys/smek.key -a keys/aes256.key --keycnt 1 --keyrev 1

什么导致“Sciclient_otpProcessKeyCfg 返回:–1"和“和“Debug Response:0x10000“?

此致、

Mizutani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Mizutani

    ]是什么原因导致“Sciclient_otpProcessKeyCfg 返回:–1"和“和“调试响应:0x10000“?

    在这个第 16 位被设置 (0x10000),根据错误代码定义,它无法在设备上对 SMPKH 进行编程。

    Ref:software-dl.ti.com/.../keywriter.html

    作为一个实验,您可以尝试使用覆盖标志写入 MSV 值,这样我们就可以验证设置是否良好(针对带有覆盖标志的 MSV 的证书生成命令示例:./ gen_keywr_cert.sh -t ti_FEK_public.pem --mSv 0xC0FFE --mSv-OVRD ) )。

    还共享 TIFS 跟踪以及 Keywriter 应用日志。 TIFS 布线将进入唤醒 UART 模式

    此致
    Diwakar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    作为实验、您可以尝试使用覆盖标志写入 MSV 值、这样我们就可以验证设置是否良好(带有覆盖标志的 MSV 的证书生成命令示例:/gen_keywr_cert.sh -t ti_FEK_public.pem -mSv 0xC0V--mSv-OVRD) 

    我们将报告尝试上述方法的结果。

    OTP Keywriter ver: 22.1.1--v2022.01 (Terrific Llam
    OTP_VppEn
    test_pmic_i2c_lld_intf_setup(): 493: PMIC_MAIN_INST I2C Setup...
    test_pmic_i2c_lld_intf_setup(): 533: done...
    I2C1: Passed for address 0x4c !!!
    I2C1: Passed for address 0x4c !!!
    Pmic_gpioSetValue ret: 0 Works!!!
    Key programming sequence initialted
    Taking OTP certificate from 0x41c73004
    Sciclient_otpProcessKeyCfg returns: 0
    Debug response: 0x2000000
    Key programming sequence completed

    根据“调试响应“的内容、我们可以确定发生了“KEYWR_ERR_PROGR_MSV"。“。
    原因是什么?

    此外、我们的电路板不使用 WKUP_UART。
    因此、我们无法使用 WKUP_UART 检查日志。
    是否可以使用 JTAG 等来确定原因?

    此致
    Mizutani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Mizutani

     如果证书解析成功、我仍然怀疑 VPP SUPPLY。 为了确认这一点、我们可以 使用 TIFS 跟踪存储器转储日志。

    您可以连接到 R5 内核并转储从  0x44083000 开始的 4KB 数据。

    Ref:https://software-dl.ti.com/tisci/esd/latest/4_trace/trace.html#trace-memory-buffer-location

    此致
    Diwakar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的答复。
    我们将调查 VPP 电源的任何潜在问题。

    此外、您能否澄清证书分析失败的原因 (Sciclient_otpProcessKeyCfg 返回:–1 )?
    我们对了解以下命令生成的证书中解析错误的潜在原因特别感兴趣。

    ~$ ./gen_keywr_cert.sh -t ti_fek_public.pem -s keys/smpk.pem --smek keys/smek.key -a keys/aes256.key --keycnt 1 --keyrev 1

    此致
    Mizutani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Mizutani:

    此外、您能否说明证书分析失败的原因 (Sciclient_otpProcessKeyCfg 返回:–1)?

    我认为在这种情况下也不会分析证书,只是为了确认我建议你做 MSV 写测试。 我们之前讲过。

    [引述 userid=“540954" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1542364/dra821u-q1-about-keywriter-application-error-codes/5936661

    您可以连接到 R5 内核并转储从  0x44083000 开始的 4KB 数据。

    [/报价]

    如果我们可以获得建议的 TIFS 日志,我们可以确认解析是否在 TIFS 内完成。

    此致
    Diwakar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    原因是 VPP 耗材处理不正确。

    我能够将它制作成一个 HSSE 器件。

    -----------------------
    
    SoC ID Header Info:
    
    -----------------------
    
    NumBlocks            : 2
    
    -----------------------
    
    SoC ID Public ROM Info:
    
    -----------------------
    
    SubBlockId           : 1
    
    SubBlockSize         : 26
    
    DeviceName           : j7vcl
    
    DeviceType           : HSSE
    
    DMSC ROM Version     : [0, 2, 0, 0]
    
    R5 ROM Version       : [0, 2, 0, 0]

    但 JTAG 似乎保持启用状态。

    如何禁用 JTAG?

    此致
    Mizutani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Mizutani  

    您是否加载引导加载程序映像、然后连接到 A72? 如果是、请确保您的引导加载程序证书没有调试扩展。

    此致
    Diwakar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们通过引用以下论坛来引导内核。

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1445146/sk-am62b-p1-fit-signature---secure-boot-clarification/5596064?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=custMpk.pem#5596064

    如果是、请确保您的引导加载程序证书没有调试扩展。

    您的意思是“CustMpk.crt"?“?  或“prim_cert_config.txt"?“?  可能是另一个文件?

    如何确定我没有任何“调试扩展“?

    此致
    Mizutani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Mizutani:

    tiboot3.bin 二进制证书。

    如何确定我没有任何“调试扩展“?

    您的 x509 证书模板是否包含 OID   1.3.6.1.4.1.294.1.8。

    如果引导加载程序证书中存在该证书、则会尝试打开调试端口。

    此致
    Diwakar