This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62P:MCAL 并行使用两个 MAC 端口

Guru**** 2600355 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1543410/am62p-two-mac-ports-used-by-mcal-in-parallel

部件号:AM62P
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

你好

我们不知道如何并行配置 MCAL 的两个 MAC 端口、用户手册中提到了这一点。 使用其中任何一个精子它的工作. 但如何配置 DMA 通道呢? 某些 DMA 通道无法使用、因为它默认由板 RM 配置分配给 A53、我们是需要更改电路板配置还是可以通过系统配置来完成? 如何定义资源 ID?

谢谢!

B.R.长兴斗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 长兴:  

    AM62Px 平台支持并行使用两个 MAC 端口。 请按照以下步骤相应地配置系统:

    步骤 1:从 WKUP 内核到 MCU R5 内核共享 CPSW DMA 资源
    -此步骤需要使用 sysconfig 工具和 k3-resource-partitioning。 请联系 Texas Instruments (TI)、获取 AM62Px 的 k3-resource-partitioning 包。
    -有关参考和详细说明、请参阅 TI 文档中的以下部分: 多控制器和 QoS 资源 CPSW3G–AM62xx MCAL 用户指南

    步骤 2:复制 SysConfig 输出并重新构建 MCU+ SDK 引导加载程序
    -使用 SysConfig 工具配置 CPSW 资源后、将生成的配置文件复制到 MCU+ SDK 目录。
    -使用更新后的文件重新构建 SBL/bootloader。
    -有关更多详细说明、请参阅: 电路板配置生成–AM62Px 工具指南

    步骤 3:为两个控制器重新生成 Eth/EthTrcv 配置
    -为第二个 MAC 端口添加 EthTrcv(以太网收发器)配置。
    -为第二个控制器添加 Eth(以太网)配置。
    -有关指导、请再次参阅以下一节: 多控制器和 QoS 资源 CPSW3G–AM62xx MCAL 用户指南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Quan、Nihar、

    我不知道如何获取  k3-resource-partitioning 以及,你能帮助共享请求链接吗?

    BR、

    Biao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Biao、  

    事实证明、K3-resource-partitioning 已包含在 MCU+ SDK 中。
    您可以在 MCU PLUS SDK 中找到它、即 mcu_plus_sdk_am62px_11_01_00_04/tools/sysfw/boardcfg/k3-resource-partitioning

    若要将其导入 SysConfig、请执行以下步骤:

    打开 SysConfig。

    2.进入软件产品菜单并单击导入软件产品(放大镜图标)。

    3.单击浏览、然后导航到 k3-resource-partitioning 文件夹。

    选择名为 am62p-evm.syscfg 的文件并将其导入。