This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A3:为 AM26A3 选择 DRAM

Guru**** 2481755 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM62A-LP, AM62A3

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1541555/am62a3-choosing-dram-for-am26a3

器件型号:AM62A3
主题中讨论的其他器件:SK-AM62A-LP

工具/软件:

尊敬的专家:

我们正在设计 AM62A3 的定制电路板、我们希望使用 2GB 或 1GB DRAM、因为为 SK-AM62A-LP 编写的 BOM 的 RAM 很昂贵且 不易于购买。

如果我们为这些属性寻找 DRAM 就足够了;DRAM LPDDR4 32Gbit 200/264 TFBGA

您能为我们提供帮助和指导吗?

此外、为了使电路板正常工作、我们应该对 SDK 进行哪些更改?


感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您可以使用 2GB 或 1GB DRAM、请确保选择与 JEDEC 兼容的 LPDDR4。  有关需要根据您选择的器件进行的更改的信息、请参阅 DDR 布局指南

    https://www.ti.com/lit/pdf/sprad66

    并使用 DDR 寄存器配置工具为您的器件自定义 DDR 配置: https://dev.ti.com/sysconfig/?product=Processor_DDR_Config&device=AM62Ax 说明位于该工具的自述文件链接中

    请参阅此处将 SDK 移植到自定义硬件: https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AQH3F7basNZN1Bd-xGjUng__AM62A-ACADEMY__WeZ9SsL__LATEST

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 JJJD 

    感谢您的回答,对不起,如果我的问题是愚蠢的,但请指导我们更多Slight smile

    我想问一下、我们将直接使用 SK-AM62A-LP 设计、我们应该检查哪些属性?

    例如:

    eu.mouser.com/.../MT53E512M32D1ZW-046-WTB
    MT53E512M32D1ZW-046 WT:B  

    我们可以使用这个吗?

    如果这些属性相同;

    数据总线宽度:32
    最大时钟频率: 2.133 GHz

    它的软件包是相同的、我们是否可以使用该 DRAM、只能从您发送的链路更改 DDR 配置、我们是否应该使其正常工作?

    如果这 3(数据总线宽度,最大时钟频率和封装) 相同、我们是否可以使用任何品牌?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、该 Micron 器件是兼容的。  您可以使用其他供应商、只要它们符合 LPDDR4 JEDEC 规范(大多数供应商都是)即可。  AM62A 最高可支持 1866MHz(您可以使用速度等级更高的器件)、2 通道、2 列器件、2 个大小(即 512MB、1GB 等)的功率、最高可支持 8GB。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 JJD 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 JJJD 

    https://www.digikey.com/en/products/detail/arcotek/K4F6E3S4HM-MGCJ/24636027

    是的 16G = 64M x16DQ x8 组 x2 个通道

    很抱歉提问、只是为了确认、我们是否也可以使用此器件?

    如果我们只需在 https://dev.ti.com/sysconfig/?product=Processor_DDR_Config&device=AM62Ax 中设置属性 并使用生成的配置、硬件就应该可以正常工作、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Betul、也很大程度上取决于电路板设计。  电路板设计不良会导致信号完整性不佳、无论使用何种配置、都会影响功能。  确保遵循上述电路板设计应用手册。  上面提到的 Samsung 器件似乎兼容、但我无法找到相关数据表。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 JJJD ,对不起没有解释清楚足够。 我们将使用 SK-AM62A-LP 板的确切设计、这意味着 RAM 和 CPU 布局完全相同。 因此、我们正在寻找一种只需更改 DRAM 而不改变布局的解决方案。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、因此您引用的这些器件应采用相同的布局。  您可能需要根据布线阻抗调整某些配置设置、或可能需要调整一些 IO 设置(如终端)、但在其他方面应该能够使用这些设置

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    “一些 IO 设置(如端接,取决于布线阻抗)“您的意思是、 您能解释一下吗?  

    谢谢 James。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据电路板上的布线阻抗、您需要将这些阻抗与驱动器阻抗设置或终端设置相匹配、以确保适当的信号完整性。  驱动器和终端设置在处理器和存储器中都设置(因为两者都驱动 DDR 数据总线)。  通常、应执行板级信号完整性仿真、以确定电路板的理想设置组合。  有关详细信息、请查看前面提到的应用手册。   

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thansk James。