This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J722SXH01EVM:J722SXH01EVM 缺少 PCB 库。

Guru**** 2600335 points
Other Parts Discussed in Thread: J722SXH01EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1544847/j722sxh01evm-j722sxh01evm-missing-pcb-libraries

器件型号:J722SXH01EVM


工具/软件:

您好、

我将根据 J722SXH01EVM 设计我的电路板、并且我将在该电路板上使用大多数相同的元件。
我目前得到了原理图/板级配置文件、甚至原理图库文件。 我只是缺少 PCB 库文件。
我可以通过任何 possilbe 方法获得这些。 这对我很有帮助、因此我不必重新创建。

我目前列出了 PROC170E3B 的 EVM 文件。 所有文件都在 Altium Designer 中完成。

如果您能提供帮助、请告诉我。

谢谢、
John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您下载的设计包中应该有一个 PROC170E3 目录。  它包括原始 PCB 设计 (Cadence Allegro、文件为*。brd)。  它还包括一个“提取“版本的 PCB 文件、通常在将设计导入到其他 PCB 工具中时使用(文件是*。alg)。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    我不知道您可以从 BRD 文件创建 PCB 库。
    感谢您救我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是 — 我认为 PCB 封装模型并从 PCB 设计文件中保存以创建库。