This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM620-Q1:当 DDR 处于自刷新模式时、什么'LPDDR 时钟(DDRSS 时钟)状态

Guru**** 2600365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1544500/am620-q1-what-s-the-lpddr-clock-ddrss-clock-state-when-ddr-in-self-refresh-mode

器件型号:AM620-Q1


工具/软件:

您好、TI 专家

这个线程只是一个双重检查。

当 AM62 处于 MCU LPM 时、LPDDR4 应处于自刷新模式。

我认为 CKE 处于低电平、DDR 时钟没有输出、是正确的吗?

谢谢你。

Gibbs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、在 DDR 自刷新模式下、CKE 为低电平、RESET 为高电平、所有其他信号均为高阻态

    此致、

    James