This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2732:不同器件版本和过程的引导模式差异

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDS273EVM, AM2732

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1544374/am2732-difference-of-boot-mode-by-device-revision-and-the-procedure

部件号:AM2732
主题中讨论的其他器件:TMDS273EVM

工具/软件:

我们已经使用 TMDS273EVM 进行了开发、而且开发过程进展顺利、因此我们迁移到了原始电路板、但无法成功引导。

AM2732A((SR 1.0(非安全)) 用于 TMDS273EVM、而 AM2732C((SR 1.2(安全)) 用于原始电路板。

问题 1: 引导模式的更多信息

数据表 (SWRS245)、表 7-4. SOP 引脚模式具有以下说明。

表 5-1. “引导模式和引导介质“(位于技术参考手册和表 5-2 中)。 引导模式和引导介质以及表 5-2. “功能模式引脚设置“(位于技术参考手册的“功能模式引脚设置“部分)。

使用调试器/CCS 进行开发时、我是否应该使用 SOP-MODE2 或 SOP-MODE6?

我能够使用 MODE2 在 TMDS273EVM 上进行良好开发、但它在原始电路板上不起作用。

根据器件修订版本、功能是否存在差异?

SOP-MODE2 和 SOP-MODE6 之间有什么区别?

问题 2. 关于无引导模式(=SBL Dev?)

过去的帖子中提供了以下信息:不建议将无引导模式用于 AM2732C((SR 1.2(安全))。

AM2732:AM2732 中断嵌套异常

在 AM2732C((SR 1.2(安全)) 上进行 SBL 开发的过程是什么?

需要下载哪些文件或设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oyama

    首先、TI 不再支持 AM273x 的非安全版本。 启动 AM273x EVM 修订版 C、仅 FS 使用 HS-EVM 器件。 TI 仅正式支持 FS  

    对于软件开发阶段、应使用 CCS 和 JTAG、建议使用两种引导模式:

    1.使用不带 GEL 或的 ccxml(目标配置)文件在板载 OSPI 闪存中刷写了带有 SBL_NULL 的 OSPI 引导模式

    2.不 使用带有默认 GEL 的 ccxml(目标配置)文件的引导模式

    在生产阶段、建议使用 SBL_OSPI 并将您的应用程序刷写到 OSPI 闪存中。

      有关支持的引导模式、请参阅 AM273x MCU+ SDK:EVM 设置。

    此致、

    Ming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ming:

    感谢您的回答。

    对于无引导模式、SOP-MODE2 是否正确?

    AM2732 技术参考手册没有 SOP-MODE2、指示使用 SOP-MODE6。

    此致、

    Oyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oyama、

    是的。 SOP-MODE2 (SPO0:1;SOP1:1;SOP2:0) 为无引导模式。

    此致、

    Ming