This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:IMX390 60fps 设置

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1544641/tda4vh-q1-imx390-60fps-setting

器件型号:TDA4VH-Q1
Thread 中讨论的其他器件:TDA4VH

工具/软件:

嗨、我的 SDK 版本是 9.2.0

我想在 tda4vh 上以 60fps 的速率操作摄像头。

我当前使用的是 Max 96712 解串器和 Max 9295 串行器。

图像传感器是 IMX 390。

是否能够以 60fps 的速率运行?

如果可能的话、我应该修改哪一部分

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:

    我认为这个问题是针对 Sony 的、所以您可以向 Sony 查询吗?  

    此致、

    Brijesh